A Beckhoff Automation gerou um faturamento global de 810 milhões de euros em 2017, um aumento de 19 porcento de um ano para o outro. Novos produtos, uma rede de distribuição maior, capacidade de produção aprimorada e o crescimento sólido entre os clientes da Beckhoff contribuíram igualmente para esses desenvolvimentos bem-sucedidos.
- Volume mundial de negócios em 2017: 810 milhões de euros (+19%)
- 3.900 funcionários em todo o mundo (+16%)
“2017 foi um ano de muito sucesso para a nossa empresa. Estamos satisfeitos com o fato de o crescimento se estender por todas as regiões geográficas”, afirma o diretor administrativo Hans Beckhoff. "O ano de 2017 foi marcado por uma economia global robusta que afetou todos os setores, desde a engenharia de sistemas de manufatura em geral até a automação predial". A maior parte do crescimento foi observada na região da Ásia-Pacífico, que inclui a China como o mercado que mais cresce. Mas a Alemanha e o resto da Europa também tiveram um crescimento sólido”.
Ampla expansão da capacidade de produção
“Para acomodar o crescimento que estamos passando atualmente e esperamos ver para o restante de 2018, aumentamos significativamente nossa capacidade de produção. Por exemplo, nossa capacidade de produção primária, que inclui predominantemente nossa montagem de placas de circuito, aumentou em mais de 70%”, explica Hans Beckhoff. A produção secundária, isto é, a montagem final, também foi expandida em todas as categorias de produtos. O departamento de produção de E/S mudou-se para um novo edifício de 10.000 metros quadrados que dobra o espaço do andar anterior. Outros 40.000 metros quadrados estão programados para ser disponibilizados até o final de 2018. Com um total final de 140.000 metros quadrados de área útil, a Beckhoff acredita que estará bem preparada para um maior crescimento. Para apoiar estes desenvolvimentos, a Beckhoff está investindo aproximadamente 50 milhões de euros em prédios e equipamentos durante 2018. Além disso, a Beckhoff investe outros 60 milhões de euros no desenvolvimento de novos produtos e procedimentos a cada ano.
Para sua divisão de Tecnologia de Acionamentos, a Beckhoff construiu uma unidade especial de produção de servomotores em sua planta em Marktheidenfeld, na Alemanha, que compreende outros 2.500 metros quadrados de área útil e 1.000 metros quadrados para escritórios. Hans Beckhoff explica: “Ao produzir internamente os eixos e as carenagens dos nossos servomotores, conseguimos aumentar significativamente nossa capacidade de produção vertical. Este passo nos permite responder rapidamente à crescente demanda, enquanto elevamos ainda mais nossos padrões internos de qualidade. Ter nossa própria produção de componentes mecânicos também simplifica e acelera nossa capacidade de atender aos requisitos especiais dos clientes, bem como a produção de protótipos e a implementação de projetos de inovação.”
A proximidade do cliente é um fator chave
Também essencial para o sucesso de um projeto de automação, segundo Hans Beckhoff, é a proximidade do fornecedor com o cliente, o que garante o estreito relacionamento necessário para desenvolver a melhor solução possível. “Sempre queremos estar o mais próximo o possível do estabelecimento do cliente. Na Alemanha, por exemplo, chegamos a uma cobertura praticamente total, abrindo três novos escritórios regionais em Erfurt, Fulda e Mannheim em 2018 ”, diz Beckhoff.
Além de seus 22 escritórios de vendas em toda a Alemanha, a empresa continua a expandir sua rede global também, com uma nova subsidiária em Taiwan e um novo escritório de representação na Estônia, apenas falando das últimas adições. Outra subsidiária no México está sendo montada. No momento, a Beckhoff possui filiais ou escritórios de representação em 37 países. Contando com suas próprias empresas de vendas e distribuidores, a Beckhoff está representada em 75 países.
Em comparação com o ano anterior, o número de funcionários da Beckhoff Automation aumentou em 16%, para 3.900. Cerca de 2.900 desses funcionários trabalham na Alemanha e 2.600 estão na sede em Verl. 1.400 funcionários têm diplomas de engenharia.
Produtos e tecnologias universalmente aplicados
A Beckhoff oferece soluções abrangentes em várias categorias de desempenho para todas as áreas da automação. Com seu alto nível de escalabilidade, os produtos de controle e acionamentos da empresa podem ser adaptados para a maior variedade possível de aplicações. Uma grande vantagem, segundo Hans Beckhoff, é o fato de que “nosso software de automação TwinCAT combina todas as funcionalidades necessárias da máquina, como CLP, movimento, robótica, tecnologia de medição, automação científica, visão, comunicação, funções de IoT e IHM em um único pacote de software. Isso proporciona um alto grau de funcionalidade e permite que o cliente implemente tecnologia de ponta, mantendo os custos totais sob controle”, diz Beckhoff. No momento, os engenheiros da Beckhoff estão particularmente satisfeitos por terem conseguido adicionar processamento de imagem, isto é, visão baseada em máquina, na forma do software TwinCAT Vision como outro componente funcional da máquina. A profunda integração do processamento de imagem para a funcionalidade de controle irá proporcionar muitos benefícios para o usuário.
Desenvolvimentos mais positivos em 2018
“Já o ano de 2018 teve um bom começo. No primeiro trimestre, mais uma vez registramos um crescimento de dois dígitos”, relata Hans Beckhoff, enquanto olha com otimismo para o futuro: “Embora a taxa de crescimento possa ser um pouco mais moderada em 2018, esperamos que ela permaneça em um nível alto. Acreditamos que estamos extraordinariamente posicionados em termos de aspectos tecnológicos e relacionados à distribuição”.
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/