Nel 2017 Beckhoff Automation ha realizzato un fatturato mondiale di 810 milioni di euro conseguendo una crescita del 19% rispetto allo scorso anno. A questo successo hanno contribuito in egual misura il lancio sul mercato di nuovi prodotti, l’espansione della rete di distribuzione, l’incremento delle capacità produttive e non da ultimo, naturalmente, la crescita positiva dei clienti Beckhoff.
- Fatturato a livello mondiale 2017: 810 milioni e (+19%)
- 3.900 dipendenti a livello mondiale (+16%)
“Il 2017 è stato un anno di grande successo per la nostra impresa. È con profonda soddisfazione che constatiamo una crescita in tutte le aree geografiche”, riferisce l’amministratore Hans Beckhoff. “Nel 2017 abbiamo assistito a una congiuntura economica importante che ha prodotto uno sviluppo positivo in tutti i settori: dai costruttori di macchine fino ai sistemi di Building Automation.” La regione che nel 2017 è cresciuta maggiormente è stata l’Asia e l’area del Pacifico di cui fa anche parte la Cina, mercato che ha fatto registrare l’incremento più evidente. Ma anche in Germania e nel resto dell’Europa si è assistito a un ottimo trend di crescita.
Importante espansione della capacità produttiva
“Per accogliere la crescita attuale e quella attesa nel corso del 2018, abbiamo dato vita a un’importante espansione della capacità produttiva. Ad esempio le nostre capacità nel settore della produzione primaria – l’assemblaggio dei circuiti stampati – sono cresciute di oltre il 70%”, spiega Hans Beckhoff. La produzione secondaria, ovvero il montaggio finale, è stata anch’essa ampliata per tutti i gruppi di prodotti. Con il trasferimento della produzione degli I/O in un nuovo stabile di 10.000 m2 è stata raddoppiata la superficie produttiva. Entro la fine del 2018 saranno disponibili altri 40.000 m² di superficie. Con un totale di 140.000 m² di superficie, Beckhoff è attrezzata al meglio per affrontare l’ulteriore crescita prevista. Per realizzare queste espansioni, nel 2018, Beckhoff investirà circa 50 milioni di euro in edifice e attrezzature. A prescindere da questo, sono in programma investimenti annui di altri 60 milioni di euro nello sviluppo di nuovi prodotti e sistemi.
Per la divisione aziendale di Motion Control, Beckhoff ha ampliato la sede di Marktheidenfeld aggiungendo un proprio impianto di produzione meccanica per servomotori. Con esso sono stati realizzati altri 2.500 m2 di superficie destinata alla produzione e 1.000 m2 agli uffici. Hans Beckhoff spiega: “Grazie ad un proprio settore di produzione di alberi motore e case per i nostri servomotori, abbiamo significativamente accresciuto l’integrazione verticale. Questo passaggio ci consente di rispondere rapidamente alla crescente domanda, aumentando i nostri standard di qualità interni. Avere la nostra produzione di componenti meccanici semplifica e accelera la capacità di soddisfare le esigenze speciali dei clienti, così come la produzione di prototipi e l’implementazione di progetti innovativi.”
Vicinanza al cliente quale fattore chiave
Fondamentale per il successo di un progetto di automazione, afferma Hans Beckhoff, è la vicinanza del fornitore al cliente, per dare vita a una collaborazione di fiducia tesa a sviluppare le migliori soluzioni possibili. “È nostro desiderio affiancare il più possibile il cliente presso la sua sede. Ed è per questo che con i tre uffici regionali di Erfurt, Fulda e Mannheim realizzati nel 2018 abbiamo raggiunto una copertura pressoché capillare in Germania”.
Oltre ai 22 uffici di vendita in Germania, la società prosegue il progetto di espansione della propria rete di distribuzione a livello mondiale. Di recente è stata aperta una filiale a Taiwan e una nuova sede di rappresentanza in Estonia. Un’ulteriore società affiliata è in fase di costituzione in Messico. Al momento, Beckhoff ha filiali o uffici di rappresentanza in 37 nazioni. Con i propri distributori e società di vendita, l’azienda è rappresentata in 75 paesi del mondo.
Rispetto allo scorso anno, il numero dei dipendenti è aumentato del 16% passando quindi a 3.900 a livello mondiale. Di questi, circa 2.900 lavorano in Germania (2.600 presso la sede di Verl) e 1.400 dipendenti hanno una laurea in ingegneria.
Prodotti e tecnologie di concezione universale
Beckhoff offre soluzioni di sistema complete per tutti i settori dell’automazione in varie classi di prestazione. Grazie all’elevato livello di scalabilità, la tecnologia di controllo e motion è adattabile alle più versatili applicazioni. Secondo Hans Beckhoff è particolarmente vantaggioso il fatto che il “nostro software di automazione TwinCAT integri tutte le funzionalità macchina, quali ad esempio PLC, motion, robotica, tecnologia di misurazione, scientific automation, visione, comunicazione, connettività IoT ed HMI in un solo pacchetto software. Hans Beckhoff è certo che tutto questo offra un elevato livello di funzionalità e consenta al cliente di implementare una tecnologia all’avanguardia a costi ridotti. Gli ingegneri di Beckhoff accolgono con soddisfazione il fatto che con TwinCAT Vision possano adesso disporre anche delle funzionalità di elaborazione delle immagini come ulteriore componente funzionale. Anche in questo caso, l’integrazione verticale dell’elaborazione delle immagini nella funzionalità di controllo offrirà molti vantaggi all’utente.
Ulteriori sviluppi positivi nel 2018
“Il 2018 è iniziato bene. Nel primo trimestre abbiamo nuovamente registrato una crescita a due cifre”, riferisce Hans Beckhoff che guarda con ottimismo al futuro: “Nel 2018 la crescita potrebbe conoscere sviluppi un po’ più moderati pur restando ad alti livelli. Noi ci vediamo posizionati in modo eccellente sia sul piano tecnologico che su quello delle vendite.”
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia