O novo sistema ATRO (tecnologia de automação para robótica) da Beckhoff é um sistema modular que pode ser usado para construir sob medida a estrutura de robô ideal para qualquer aplicação, oferecendo assim grande flexibilidade. As interfaces mecânicas e elétricas definidas permitem a montagem rápida, precisa e sem ferramentas de qualquer cinemática de robô. A mecânica modular é apoiada por um software modular que fornece funções como processamento de imagens, inteligência artificial ou automação científica, além do movimento do robô. Essa inovação foi agora reconhecida com uma indicação ao Prêmio Hermes, anunciado na Hannover Messe.
O sistema de robô industrial modular ATRO superou muitos concorrentes e foi indicado como uma das três principais inovações para o Prêmio Hermes 2023, selecionado por um júri de especialistas dos setores de política, negócios, pesquisa e sociedade. De acordo com a Deutsche Messe AG, esse prêmio internacional de tecnologia homenageia produtos excepcionais e soluções inovadoras que demonstram um grau particularmente alto de inovação tecnológica, além de oferecer benefícios para a indústria, ao meio ambiente e sociedade. O ATRO se encaixa em ambos os critérios em muitos aspectos.
Em uma declaração emitida pela Deutsche Messe AG, o presidente do júri e presidente da Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Reimund Neugebauer, disse: "Mais uma vez, este ano, a alta qualidade das inscrições foi muito impressionante. Com um módulo de compensação baseado em sensores para robôs, um sistema de robô industrial modular e uma plataforma multiusuário para gerenciamento predial, os indicados mostraram de forma impressionante seus poderes inovadores, demonstrando eficiência, sustentabilidade e flexibilidade em vários graus. Todas as três soluções têm o potencial de desenvolver um alto nível de impulso em seus respectivos campos e provocar mudanças duradouras em suas áreas de aplicação." Hans Beckhoff, diretor administrativo e proprietário da empresa indicada, acrescenta: "A Beckhoff Automation representa inovação e, com nosso sistema ATRO, parece que conseguimos criar outra pequena revolução. Naturalmente, estamos muito orgulhosos disso! Gostaria de agradecer aos nossos engenheiros mecânicos, eletrônicos e de software que trabalharam juntos em perfeita harmonia para criar o nosso ATRO!"
Vantagens tecnológicas
Com o ATRO, os usuários podem criar praticamente qualquer projeto de robô perfeitamente ajustado à sua aplicação a partir dos módulos fornecidos - desde uma simples aplicação de mesa de indexação rotativa de 1 eixo até cinemática delta, passando por robôs articulados de vários eixos. A abordagem da tecnologia Beckhoff desempenha um papel fundamental no comissionamento e manuseio fáceis de usar, principalmente porque a integração direta do sistema de robô na plataforma de controle baseado em PC é a única maneira de criar uma solução verdadeiramente otimizada e completa para uma máquina ou planta. Isso reduz o número de controladores necessários para apenas um PC industrial, mesmo com vários robôs. Todos os módulos são interconectados por meio da interface ATRO, que garante uma conexão fixa e também alimenta a mídia de entrada. Dados, energia e fluidos (ar comprimido, vácuo ou água) podem, portanto, ser alimentados internamente pelos módulos da cinemática ATRO. As soluções robóticas convencionais, por outro lado, direcionam a mídia externamente e, portanto, são limitadas em termos de rotação e uso do espaço de trabalho. Essas limitações são completamente eliminadas com a solução da Beckhoff - cada eixo pode ser girado infinitamente, o que permite melhor acessibilidade cartesiana, bem como caminhos de posicionamento curtos.
Além disso, o ATRO foi premiado com o iF Design Award 2023. Os prêmios de design também foram para a Beckhoff Vision (Red Dot Award 2023, iF Design Award 2023 Gold) e o MX-System (Red Dot Award 2023: Best of the Best, iF Design Award 2023).
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/