Le nouveau système ATRO (automation technology for robotics) de Beckhoff est un système modulaire qui permet de construire sur mesure la structure de robot idéale pour chaque application, offrant ainsi une grande flexibilité. Des interfaces mécaniques et électriques définies permettent un assemblage rapide, précis et sans outil de n'importe quelle cinématique de robot. La mécanique modulaire est assistée par un logiciel modulaire qui fournit des fonctions telles que le traitement des images, l'intelligence artificielle ou l'automatisation scientifique en plus du mouvement du robot. Cette innovation a été récompensée à présent par une nomination au prix Hermes, annoncé lors du Salon de Hanovre.
Le système de robot industriel modulaire ATRO a battu de nombreuses candidatures pour être désigné comme l'une des trois meilleures innovations pour le prix Hermès 2023, sélectionné par un jury d'experts issus des secteurs de la politique, de l'économie, de la recherche et de la société. Selon la Deutsche Messe AG, ce prix international de technologie récompense des produits exceptionnels et des solutions novatrices qui font preuve d'un degré particulièrement élevé d'innovation technologique et qui offrent des avantages pour l'industrie, l'environnement et la société. ATRO répond à ces deux critères à maints égards.
Dans un communiqué publié par la Deutsche Messe AG, le président du jury et président de l'institut allemand Fraunhofer-Gesellschaft, le professeur Reimund Neugebauer, déclare : « Cette année encore, le haut calibre des candidatures était très impressionnant. Avec un module de compensation pour robots basé sur des capteurs, un système de robot modulaire industriel et une plateforme multi-utilisateurs pour la gestion des bâtiments, les nominés ont démontré de manière impressionnante leur pouvoir d'innovation, en faisant preuve d'efficacité, de durabilité et de flexibilité à des degrés divers. Les trois solutions ont le potentiel de développer une forte dynamique dans leurs domaines respectifs et d'apporter des changements durables dans leurs domaines d'application ». Hans Beckhoff, Directeur Général et propriétaire de l'entreprise désignée, ajoute : « Beckhoff Automation représente l'innovation et, avec notre système ATRO, nous semblons avoir réussi à créer une autre petite révolution. Nous en sommes naturellement très fiers ! Je tiens à remercier nos ingénieurs en mécanique, en électronique et en logiciel qui ont travaillé ensemble en parfaite harmonie pour créer notre ATRO ! »
Avantages technologiques
Avec ATRO, les utilisateurs peuvent créer n'importe quelle conception de robot parfaitement adaptée à leur application à partir des modules fournis - d'une simple application sur table d'indexation rotative à 1 axe et à la cinématique delta, jusqu'aux robots articulés à plusieurs axes. L'approche globale de la technologie Beckhoff joue un rôle essentiel pour une mise en service et une utilisation conviviales, ne serait-ce parce que l'intégration directe du système de robot dans la plate-forme de commande sur base PC est la seule façon de créer une solution complète et réellement optimisée pour une machine ou une installation. Cela permet de réduire le nombre de commandes nécessaires à un seul PC industriel, même avec plusieurs robots. Tous les modules sont interconnectés via l'interface ATRO qui garantit une connexion fixe et alimente également les médias d'entrée. Les données, l'alimentation et les fluides (air comprimé, vide ou eau) peuvent donc être alimentés en interne par les modules de la cinématique ATRO. Les solutions robotiques conventionnelles, en revanche, acheminent les médias par l'extérieur et sont donc limitées en termes de rotation et d'utilisation de l'espace de travail. La solution Beckhoff élimine complètement ces limitations : chaque axe peut être tourné sans fin, ce qui permet une meilleure accessibilité rigoureuse et des trajets de positionnement plus courts.
En outre, ATRO a reçu le prix iF Design Award 2023. Des prix de design ont également été décernés à Beckhoff Vision (Red Dot Award 2023, iF Design Award 2023 Gold) et au MX-System (Red Dot Award 2023 : Best of Best, iF Design Award 2023).
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/