El nuevo sistema ATRO (Automation Technology for Robotics) de Beckhoff es un sistema modular que permite construir a medida una estructura robótica idónea para cualquier aplicación, ofreciendo así una gran flexibilidad. Las interfaces mecánicas y eléctricas definidas permiten ensamblar cualquier cinemática robótica de manera rápida y precisa, sin necesidad de herramientas. La mecánica modular está basada en un software modular que proporciona funciones como el procesamiento de imágenes, la inteligencia artificial o la automatización científica, además del movimiento del robot. Esta innovación ha sido reconocida ahora con una nominación al Premio Hermes, anunciado en la Hannover Messe.
El sistema modular de robots industriales ATRO se impuso a otras muchas candidaturas para la nominación al Premio Hermes como una de las tres principales innovaciones de 2023, seleccionada por un jurado de expertos de los sectores de la política, la empresa, la investigación y la sociedad. Como explica Deutsche Messe AG, este premio internacional de tecnología distingue a los productos y soluciones innovadoras que demuestran un alto grado de innovación tecnológica y ofrecen ventajas para la industria, el medio ambientey la sociedad en general. ATRO cumple estos dos criterios en muchos aspectos.
En un comunicado emitido por Deutsche Messe AG, el profesor Reimund Neugebauer, presidente del jurado y de la Fraunhofer Gesellschaft, afirma: «Un año más, el nivel de calidad de las candidaturas ha sido realmente impresionante. Con un módulo de compensación para robots basado en sensores, un sistema modular de robots industriales y una plataforma multiusuario para la gestión de edificios, los nominados han revelado de forma impactante su capacidad innovadora, demostrando eficiencia, sostenibilidad y flexibilidad en distintos grados. Las tres soluciones tienen potencial para revolucionar sus respectivos campos e impulsar un cambio duradero en sus ámbitos de aplicación». Hans Beckhoff, director general y propietario de la empresa nominada, añade: «Beckhoff Automation es sinónimo de innovación, y parece que, con nuestro sistema ATRO, hemos conseguido volver a revolucionar el sector. ¡Y, por supuesto, estamos muy orgullosos de ello! Quiero dar las gracias a nuestros ingenieros mecánicos, electrónicos y de software, que han trabajado en perfecta armonía para crear nuestro ATRO».
Ventajas tecnológicas
Con ATRO, los usuarios pueden crear casi cualquier diseño de robot perfectamente adaptado a su aplicación a partir de los módulos proporcionados, desde una sencilla aplicación de plato divisor de 1 eje hasta una cinemática delta o robots multieje articulados. El enfoque holístico de la tecnología Beckhoff es decisivo para simplificar la puesta en servicio y el manejo, entre otras cosas porque la integración directa del sistema de robot en la plataforma de control basada en PC es la única manera de crear una solución realmente optimizada y completa para una máquina o planta. Esto reduce el número de controles necesarios a un solo PC industrial, incluso si existen varios robots. Todos los módulos están interconectados a través de la interfaz ATRO, que garantiza una conexión fija y transfiere los medios que deben introducirse. Así, los datos, la energía y los fluidos (aire comprimido, vacío o agua) pueden guiarse internamente a través de los módulos de la cinemática ATRO. Las soluciones robóticas convencionales, en cambio, guían los medios externamente y, por tanto, están limitadas en cuanto a la rotación y el uso del espacio de trabajo. Esta limitación desaparece por completo con la solución de Beckhoff: cada eje puede girar sin fin, lo que permite una mejor accesibilidad cartesiana, así como trayectos de posicionamiento más cortos.
Además, ATRO ha sido galardonada con el premio iF Design Award 2023. También recibieron premios de diseño Beckhoff Vision (Red Dot Award 2023, iF Design Award 2023 Gold) y MX-System (Red Dot Award 2023: Best of the Best, iF Design Award 2023).
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España