Il nuovo sistema ATRO (automation technology for robotics) di Beckhoff è un sistema modulare che può essere utilizzato per costruire la struttura robotica ideale per qualsiasi applicazione, garantendo la massima flessibilità. Le interfacce meccaniche ed elettriche definite consentono un assemblaggio rapido, preciso e senza utensili per qualsiasi cinematica robotica. La meccanica modulare è supportata da un software che fornisce funzioni quali l'elaborazione delle immagini, l'intelligenza artificiale o l'automazione scientifica oltre al movimento del robot. Questa innovazione è stata ora riconosciuta con una nomination per l'Hermes Award, annunciato alla Hannover Messe.
Il sistema modulare di robot industriali ATRO ha battuto molte candidature ed è stato nominato come una delle tre migliori innovazioni per il Premio Hermes 2023, selezionato da una giuria di esperti del settore politico, economico, della ricerca e della società. Secondo la Deutsche Messe AG, questo premio tecnologico internazionale premia i prodotti di eccellenza e le soluzioni che dimostrano un grado particolarmente elevato di innovazione tecnologica e che offrono vantaggi all'industria, alla società civile e ai consumatori ambiente e società. ATRO soddisfa entrambi i criteri sotto molti aspetti.
In una dichiarazione rilasciata dalla Deutsche Messe AG, il presidente della giuria e presidente della Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Reimund Neugebauer, afferma: "Anche quest'anno l'alta qualità delle candidature è stata davvero impressionante. Con un modulo di compensazione per robot basato su sensori, un sistema modulare di robot industriali e una piattaforma multiutente per la gestione degli edifici, i candidati hanno mostrato in modo impressionante le loro capacità innovative, dimostrando efficienza, sostenibilità e flessibilità a vari livelli. Tutte e tre le soluzioni hanno il potenziale per sviluppare un alto livello di slancio nei rispettivi campi e portare un cambiamento duraturo nelle loro aree di applicazione." Hans Beckhoff, managing director e proprietario dell'azienda nominata, aggiunge: "Beckhoff Automation rappresenta l'innovazione e, con il nostro sistema ATRO, sembra che siamo riusciti a creare un'altra piccola rivoluzione". Naturalmente ne siamo molto orgogliosi! Vorrei ringraziare i nostri ingegneri meccanici, elettronici e software che hanno lavorato insieme in perfetta armonia per creare il nostro ATRO!"
Vantaggi tecnologici
Con ATRO, gli utenti possono creare quasi tutti i progetti di robot che si adattano perfettamente alle loro applicazioni grazie ai moduli forniti: da una semplice applicazione con tavola rotante a 1 asse alla cinematica delta, fino ai robot articolati multiasse. L'approccio olistico della tecnologia Beckhoff gioca un ruolo fondamentale per una messa in funzione e una gestione semplici, anche perché l'integrazione diretta del sistema robotico nella piattaforma di controllo basata su PC è l'unico modo per creare una soluzione veramente ottimizzata e completa per una macchina o un impianto. Questo riduce il numero di controllori necessari a un solo PC industriale, anche in presenza di più robot. Tutti i moduli sono interconnessi tramite l'interfaccia ATRO, che garantisce una connessione fissa e alimenta anche i supporti di ingresso. Dati, energia e fluidi (aria compressa, vuoto o acqua) possono quindi essere alimentati internamente attraverso i moduli della cinematica ATRO. Le soluzioni robotiche convenzionali, invece, indirizzano i l'alimentazione di dati ed energia all'esterno e sono quindi limitate in termini di rotazione e utilizzo dell'area di lavoro. Questo non succede con la soluzione Beckhoff: ogni asse può ruotare all'infinito, consentendo una migliore accessibilità e percorsi di posizionamento brevi.
Inoltre, ATRO ha ricevuto il premio iF Design Award 2023. I premi per il design sono andati anche a Beckhoff Vision (Red Dot Award 2023, iF Design Award 2023 Gold) e a MX-System (Red Dot Award 2023: Best of the Best, iF Design Award 2023).
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia