Het nieuwe ATRO-systeem (automation technology for robotics) van Beckhoff is een op en top flexibel, modulair systeem waarmee voor iedere toepassing de ideale robotstructuur op maat kan worden samengesteld. Gedefinieerde mechanische en elektrische interfaces maken snelle, nauwkeurige en gereedschapsloze assemblage van alle robotkinematica mogelijk. De modulaire mechanica wordt ondersteund door modulaire software die naast de robotbeweging functies biedt zoals beeldverwerking, kunstmatige intelligentie of wetenschappelijke automatisering. Deze innovatie krijgt nu erkenning dankzij een nominatie voor de Hermes Award, aangekondigd op de Hannover Messe.
Het modulaire industriële robotsysteem ATRO versloeg vele inzendingen om een nominatie als een van de drie beste innovaties voor de Hermes Award 2023 in de wacht te slepen, geselecteerd door een jury van deskundigen uit de politiek, het bedrijfsleven, de onderzoekssector en de samenleving. Volgens Deutsche Messe AG bekroont deze internationale technologieprijs uitstekende producten en innovatieve oplossingen die blijk geven van een bijzonder hoog niveau van technologische innovatie en die aanzienlijke voordelen bieden voor de industrie, het milieu en de maatschappij. ATRO voldoet in veel opzichten aan beide criteria.
In een verklaring van de Deutsche Messe AG zegt juryvoorzitter en voorzitter van de Fraunhofer-Gesellschaft, prof. Reimund Neugebauer: "Ook dit jaar was de hoge kwaliteit van de inzendingen zeer indrukwekkend. Met een sensorgebaseerde compensatiemodule voor robots, een modulair industrieel robotsysteem en een multi-user platform voor gebouwbeheer gaven de genomineerden op indrukwekkende wijze blijk van hun innovatieve kracht en toonden zij in verschillende mate efficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit. Alle drie de oplossingen hebben het potentieel om op hun respectievelijke gebieden een grote dynamiek te ontwikkelen en een blijvende verandering teweeg te brengen in hun toepassingsgebieden." Hans Beckhoff, Managing Director en eigenaar van het genomineerde bedrijf, voegt hieraan toe: "Beckhoff Automation staat voor innovatie en met ons ATRO-systeem lijken we erin geslaagd weer een kleine revolutie teweeg te brengen. Daar zijn we natuurlijk erg trots op! Ik wil onze mechanische-, elektronische- en software-ingenieurs bedanken die in perfecte harmonie hebben samengewerkt om onze ATRO te creëren!"
Technologische voordelen
Met ATRO kunnen gebruikers bijna elk robotontwerp uit de meegeleverde modules samenstellen dat optimaal is afgestemd op hun toepassing: van een eenvoudige 1-assige roterende indexeringstafel en deltakinematica tot meerassige seriële robots. De holistische benadering van de Beckhoff-technologie speelt een sleutelrol in gebruiksvriendelijke inbedrijfsname en bediening,net omdat de directe integratie van het robotsysteem in het op PC gebaseerde besturingsplatform de enige manier is om een werkelijk geoptimaliseerde en complete oplossing voor een machine of installatie te creëren. Hierdoor vermindert het aantal controllers dat nodig is, zelfs met meerdere robots, tot slechts één industriële pc. Alle modules zijn onderling verbonden via de ATRO-interface, die een vaste verbinding garandeert en ook de ingevoerde media doorlaat. Gegevens, stroom en vloeistoffen (perslucht, vacuüm of water) kunnen daardoor door de binnenkant van de modules in de ATRO-kinematica worden geleid.
Conventionele robotoplossingen daarentegen leiden media aan de buitenzijde en zijn daardoor beperkt wat betreft rotatie en het gebruik van de werkruimte. Deze beperkingen worden volledig geëlimineerd met de Beckhoff-oplossing: iedere as kan eindeloos worden gedraaid, met als gevolg een betere cartesiaanse toegankelijkheid en korte positioneringspaden.
Bovendien kreeg ATRO de iF Design Award 2023 toegekend. Designprijzen werden ook toegekend aan Beckhoff's Vision (Red Dot Award 2023, iF Design Award 2023 Gold) en het MX-System (Red Dot Award 2023: Best of the Best, iF Design Award 2023).
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/