Alla ricerca di nuovi modelli di business, molti costruttori di macchine e integratori di sistemi hanno individuato una base fondamentale nell’analisi dei dati di processo di macchine e impianti. Quando si tratta di adattare servizi data-driven alle specifiche esigenze dei clienti, è tuttavia necessario che le soluzioni siano il più possibile efficienti in termini economici. Un fattore chiave in questo contesto consiste nel semplificare il più possibile la fase di engineering. TwinCAT Analytics supporta l’approccio engineering 4.0 con One-Click Dashboard, una nuova funzionalità che permette la creazione semplificata di dashboard attraverso un semplice click del mouse.
TwinCAT Analytics, oltre a permettere la trasformazione delle funzioni di analisi in codice PLC, adesso include anche la creazione di dashboard. Con One-Click Dashboard, l’utente può creare con un semplice click una visualizzazione HTML5, basata sul codice PLC generato automaticamente e in esecuzione su un runtime di analisi. Il processo si conclude con la generazione di un indirizzo che l’utente può usare per accedere da un web browser alla propria dashboard. Tutto questo senza scrivere una sola riga di codice o realizzare un solo elemento grafico, il che assicura un sensibile risparmio di tempo nella fase di sviluppo.
La funzione è basata su TwinCAT 3 HMI e offre almeno un controllo grafico sviluppato secondo i moderni standard web per ogni algoritmo di TwinCAT Analytics. Ogni algoritmo ha come proprietà il relativo controllo grafico che può essere selezionato con l’aiuto di un’anteprima. In un controllo è inoltre possibile raggruppare più algoritmi.
Generazione automatica con possibilità di personalizzazione
Le dashboard generate automaticamente possono essere personalizzate configurando le impostazioni individuali dell'utente. È ad esempio possibile scegliere i colori e i loghi delle intestazioni o visualizzare le posizioni delle macchine distribuite geograficamente su una mappa del mondo. Inoltre, i controlli sono disponibili in una scelta di layout e temi, oltre che in più lingue. È anche possibile passare da temi chiari a temi scuri e impostare automaticamente i collegamenti ai metodi che reimpostano gli algoritmi.
Nonostante l’elevata flessibilità, le dashboard generate automaticamente non sempre soddisfano tutte le esigenze del cliente, ragion per cui, quando viene generato un progetto TwinCAT 3 HMI, esso viene integrato anche in Visual Studio®. Questo permette all’utente di usare un editor grafico per adattare la dashboard alle proprie esigenze. Anche con dashboard che richiedono un’ampia personalizzazione, il processo di engineering comporta sempre meno click rispetto all'approccio convenzionale e quindi una significativa riduzione in termini di tempo e di costi.
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia