En la búsqueda de nuevos modelos de negocio, muchos fabricantes de máquinas e integradores de sistemas han identificado como base fundamental los datos, es decir, información de procesos de máquinas y sistemas. Sin embargo, para poder adaptar los servicios correspondientes a las necesidades individuales de los clientes, se requieren soluciones que sean lo más rentables posible. La condición previa para ello es una ingeniería ampliamente simplificada. TwinCAT Analytics hace posible este tipo de Engineering 4.0 y, con el One-Click Dashboard, reduce a un solo clic la creación de Dashboards, que antes requería mucho tiempo.
La funcionalidad automatizada de TwinCAT Analytics para convertir configuraciones de análisis en código ejecutable de PLC ahora también incluye la generación de Dashboards. En base al código PLC y simplemente haciendo clic se genera un Dashboard de análisis completo basado en HTML5, denominado One-Click Dashboard, y se carga en el tiempo de ejecución de Analytics seleccionado. El usuario obtiene la dirección de red correspondiente en la que se puede consultar el Dashboard a través de un navegador web, sin tener que escribir una sola línea de código ni realizar él mismo el diseño gráfico. Esta funcionalidad permite ahorrar extremadamente mucho tiempo en el proceso de ingeniería.
Esta función se basa en TwinCAT 3 HMI y proporciona al menos un Control HMI propio para cada algoritmo TwinCAT Analytics basado en los últimos estándares web en un moderno diseño de baldosas. Los Controls disponibles se pueden seleccionar en las propiedades respectivas de los algoritmos con un correspondiente Control Preview. Además, se pueden combinar varios algoritmos en un solo Control.
Generado automáticamente, pero también adaptado individualmente
La generación automática de Dashboards permite tener en cuenta especificaciones individuales del usuario. Por ejemplo, se pueden especificar colores del encabezado y logotipos o las ubicaciones de las máquinas se pueden mostrar en un mapa del mundo. Además, los Controls se encuentran disponibles en diversos idiomas, así como en diferentes diseños y temas. También es posible cambiar entre temas claros y oscuros, así como la vinculación automática de los métodos de reinicio de los algoritmos.
A pesar de esta alta flexibilidad, la generación automática de Dashboards no siempre permite satisfacer directamente todas las necesidades del usuario. Por este motivo, el proyecto TwinCAT 3 HMI también se integra en Visual Studio® durante la generación. El Dashboard puede modificarse libremente en el editor gráfico. Pero incluso luego de una amplia individualización posterior del Dashboard, se ahorran muchos clics en el proceso de ingeniería en comparación con el enfoque convencional y, en consecuencia, tiempo y costes.
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España