DétacherÉpinglerFermer

TwinCAT Analytics accroît l’efficacité d’ingénierie grâce à un tableau de bord généré automatiquement

Engineering 4.0 : One-Click Dashboard permet d’économiser une étape de travail complète

De nombreux constructeurs de machines et intégrateurs de systèmes sont à la recherche de nouveaux modèles commerciaux et, sur cette voie, ils ont cerné les données comme étant une base fondamentale de leur activité, à savoir les informations de processus échangées entre les machines et les installations. Il s’agit à présent pour eux de proposer des services adaptés aux besoins individuels des clients sur la base de ces informations. Or, pour ce faire, ils ont besoin de solutions les plus efficientes possibles en termes de coût. L’ingénierie doit donc être simplifiée à l’extrême. TwinCAT Analytics permet une telle approche Engineering 4.0 avec la nouvelle fonction « One-Click Dashboard » qui réduit à un simple clic la génération d’un tableau de bord numérique, une opération jusqu’alors chronophage.

La fonctionnalité automatique de TwinCAT Analytics qui convertit des configurations d’analyse dans un code AP exécutable comprend désormais la génération d’un tableau de bord numérique. Un simple clic suffit pour générer, en se fondant sur le code AP, un tableau de bord d’analyse complet, basé sur HTML5, ledit One-Click Dashboard et pour le charger dans le Runtime sélectionné. À l’issue de quoi, l’utilisateur reçoit une adresse réseau qu’il peut utiliser pour accéder au tableau de bord numérique à partir du navigateur Web, sans devoir écrire une seule ligne de code ni effectuer de conception graphique. Cette simplicité permet de gagner énormément de temps et de raccourcir massivement la procédure d’ingénierie.

Basée sur TwinCAT 3 HMI, cette fonction fournit pour chaque algorithme TwinCAT Analytics au moins une commande IHM propre dans un affichage mosaïque moderne, conformément aux standards Web les plus récents. Les commandes disponibles peuvent être sélectionnées dans les propriétés des algorithmes à l’aide d’un aperçu. Il est aussi possible d’associer plusieurs algorithmes dans une même commande.

Généré automatiquement, mais aussi adapté sur mesure

La fonction de génération automatique de tableau de bord numérique prend aussi en compte des configurations personnalisées. Ainsi, l’utilisateur peut définir les couleurs de l’en-tête et les logos ou bien faire afficher les sites de localisation des machines sur une carte. De plus, les commandes sont disponibles dans plusieurs langues, ainsi que dans divers thèmes et mises en page. Une commutation entre les thèmes Light et Dark est possible, tout comme la création automatique de liens vers des méthodes de remise à zéro pour les algorithmes.

Malgré cette grande souplesse, un tableau de bord numérique généré automatiquement ne peut pas toujours répondre à tous les besoins. C’est la raison pour laquelle, lors de la génération, le projet TwinCAT 3 HMI est intégré aussi dans l’éditeur graphique Visual Studio®, où l’utilisateur peut modifier à son gré le tableau de bord numérique. Même si des opérations de personnalisation sont requises, cette procédure d’ingénierie fait gagner du temps et de l’argent par rapport à l’approche conventionnelle qui demande bien plus de clics.

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/