Con la sua crescente propensione alla modularità e scalabilità, la nuova generazione di controllori safety Beckhoff consente un adattamento ottimale agli specifici requisiti di sicurezza di ogni singola macchina. La possibilità di suddividere l’esecuzione di una intera applicazione di safety tra più dispositivi I/O intelligenti consente l’implementazione flessibile di architetture sempre più modulari che, possono essere adattate a requisiti di sistema in maniera più efficace rispetto a prima.
Con i nuovi controllori safety basati sulla logica di EL6910, è possibile adattare il sistema TwinSAFE ai requisiti di macchina in modo ancora più profondo, così come risulta possibile abbracciare uno spetto più ampio di applicazioni di sicurezza. I nuovi componenti I/O includono:
- Terminale TwinSAFE EtherCAT EL1918: terminale dotato di otto ingressi digitali sicuri
- Terminale TwinSAFE-EtherCAT EL2911: terminale di distribuzione sicura dell’alimentazione dotata di quattro input sicuri un output sicuro
- TwinSAFE-EtherCAT boxEP1957-0022: dispositivo IP-67 digitale multifunzione, dotato di otto input sicuri e quattro output sicuri
Maggiori possibilità in ambito di applicazioni di sicurezza distribuite
Come peri prodotti I/O e Motion con capacità logica TwinSAFE fino ora disponibili, tre nuovi dispositivi I/O possono essere utilizzati come controllori per eseguire direttamente uno specifico programma di sicurezza implementato ad hoc. Una caratteristica fondamentale è la loro capacità di comunicazione poiché allo stesso modo di un controllore dedicato, il progetto di safety, che sarà realizzato sul componente che ha anche funzionalità di I/O, può stabilire una comunicazione diretta con altri dispositivi di sicurezza ed elaborare in modo preventivo. Ciò rende possibile implementare settori di macchina molto granulari e quindi applicazioni distribuite. Il controllore di sicurezza centrale, se esiste, potrà solo elaborare i dati che sono già stati raccolti.
La sinergica modularità del sistema TwinSAFE semplifica l’implementazione di applicazioni di sicurezza anche molto complesse. La combinazione degli I/O e delle funzionalità di controllo TwinSAFE in un singolo componente I/O semplifica la distribuzione dei compiti relativi alla safety tra le diverse parti della macchina riducendo così i costi dell’hardware. In termini di engineering, la funzione di customizzazione accelera il processo di sviluppo e lo rende più conveniente. Assicura inoltre un minimo sforzo in fase di validazione, che a sua volta riduce ulteriormente i costi di sviluppo.
Maggiore efficienza grazie alla customizzazione
Come di consueto i progetti di sicurezza possono essere concepiti con una logica modulare. Tuttavia, con la nuova funzione di customizzazione, ora possono essere configurate in ognuno di questi gruppi le modalità operative “disattivazione temporanea”, “disattivazione permanente” e “passivazione” p. Attraverso la configurazione dei valori sostitutivi per le interfacce tra i diversi moduli, l’utilizzatore può implementare architetture altamente complesse, modulari e scalabili, contenendo al tempo stesso al minimo i costi di sviluppo. Un singolo progetto di sicurezza può essere ad esempio utilizzato per un’intera famiglia di macchine, semplicemente disattivando la parte non presente nelle specifiche della singola macchina.
Products
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia