Au fil de son évolution, l’Homme a évolué pour devenir un système composé d’unités parfaitement harmonisées pour fonctionner les unes avec les autres. Au sens figuré, il en va de même pour un système d’automatisation qui réunit des fonctions habilement adaptées pour s’associer les unes aux autres : l’intelligence, l’analyse sensorielle, la commande des mouvements et la vision. Avec TwinCAT Speech, il acquiert désormais les facultés d’écoute et de parole.
Avec TwinCAT, le système d’automatisation fonctionne aussi efficacement que le corps humain : le PC industriel avec un moteur d’exécution, le logiciel TwinCAT fournit la capacité de pensée, TwinCAT Motion Control permet d’effectuer des mouvements précis et dynamiques, les diverses interfaces raccordées aux capteurs et aux systèmes de bus délivrent des informations, et TwinCAT Vision - composante entièrement intégrée dans le système - offre la vision. À ce descriptif des facultés humaines, il ne manquait plus que l’écoute et la parole. Voilà qui est fait avec le nouveau module logiciel TwinCAT Speech.
Ce dernier maillon permet d’adresser des demandes de vive voix, en plusieurs langues, dans un cadre limité aux besoins de l’industrie. Inversement, le système est en mesure de délivrer oralement des informations. TwinCAT Speech améliore et facilite ainsi considérablement l’interaction avec le système d’automatisation. Son spectre d’utilisation ne se limite pas à certains domaines industriels, mais s’étend à une large palette d’applications de la construction mécanique à l’immotique. Par exemple, lors de travaux sur un composant de la machine, l’opérateur ou le personnel de maintenance peut demander, même sans terminal classique, quelles sont les répercussions des réglages modifiés sur le programme de commande ou de simulation en cours. Par ailleurs, le système est en mesure d’émettre des alarmes vocales lorsque des valeurs critiques sont en passe d’être atteintes sur une installation.
L’entrée vocale est une fonction hors ligne réalisée sur la base des fonctionnalités intégrées dans le système d’exploitation Windows, c’est-à-dire qu’elle est disponible même sans connexion à Internet ou à un Cloud. La restitution vocale de TwinCAT Speech est disponible hors ligne ou en ligne. Dans le premier cas, elle est réalisée à l’aide des fonctionnalités de Windows et, dans le second cas, par le service de conversion de texte par synthèse vocale Polly d’Amazon. Les technologies d’apprentissage approfondi permettent de synthétiser une restitution vocale avec une voix réaliste. Différentes voix sont possibles ainsi que la mise en antémémoire de fichiers audio générés en ligne.
Products
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/