TwinCAT 3 Lighting Solution pratique à configurer via des tableurs Excel, simplifie toutes les étapes de travail du développement à la maintenance. Tous les réglages d’éclairage typiques sont intégrés au système, et le nombre de lignes DALI est illimité. La solution permet d’effectuer rapidement et sans interruption de fonctionnement des changements fonctionnels rapides, des changements d'adresses, des extensions de système ou des regroupements de lignes inter-DALI. Il est aussi possible de réaliser des concepts d’éclairage basés sur les variations de la lumière du jour en fonction des besoins humains.
Avec ce nouveau système de contrôle d'éclairage DALI-2 sous TwinCAT 3 (TF8050), Beckhoff étend sa gamme dédiée à l'automatisation building, la solution peut être utilisée pour s'adapter à toutes les situations d'éclairage des grands immeubles de bureaux aux usines de production. Elle propose non seulement un éventail complet de fonctions, mais simplifie aussi de manière systématique toutes les étapes de travail et les options de contrôle. Par ailleurs, TwinCAT 3 Lighting Solution est entièrement compatible au Web et adapté à l’HTML, évolutive de manière décentralisée et facilement pilotable via un panel et des équipements mobiles (ex. tablettes).
Le large spectre d’application comprend la commande d’éclairage basée sur la détection de mouvement et de présence, le réglage d’éclairage en fonction de la lumière du jour, la gestion de scénarios d’éclairage ainsi que la variation dynamique de l’éclairage basée sur l’évolution naturelle de la lumière du jour pour appliquer des concepts d’éclairage centré sur l’humain (Human Centric Lighting - HCL). De plus, la surveillance des données d'énergie et d'état peut être utilisée en option pour analyser les données indépendamment du site. Lasolution simplifie l’ingénierie car elle ne limite pas le nombre de lignes DALI ou le regroupement de lignes inter-DALI et permet leur regroupement et offre tous les réglages d’éclairage classiques. TwinCAT 3 Lighting Solution prend en charge la mise en œuvre du HCL, notamment via la fonction de réglage de la température de couleur librement réglable, intégrants les fonctions de variation, le contrôle de l'éclairage optionnel via l'heure de démarrage/ d'arrêt ou le lever/ coucher du soleil conformément à la norme DALI DT8.
La solution d'éclairage est encore plus facile à utiliser grâce à des options matérielles modulaires et évolutives. Dans la version
plug-and-play entièrement configurée, la solution comprend un Panel PC multitouch CP6606 ou CP6706 de 7 pouces ou un PC embarqué CX51x0 ou CX9020. De plus, la catégorie d’E/ S avec coupleurs de bus et terminaux de bus peut être facilement adaptée aux exigences de chaque application.
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/