Neben den Kernverfahren der Kunststoffverarbeitung gibt es wichtige Technologien der Weiterverarbeitung von Kunststoff-Vorprodukten. Grundsätzlich unterschieden wird dabei zwischen thermischen und nichtthermischen Verfahren der Nachbearbeitung.
Die Vorteile der innovativen Beckhoff Technologie für die Nachbearbeitung von Kunststoffteilen:
- Offene, plattformunabhängige Steuerungstechnik macht die Entwicklungsaufwendungen zukunftssicher.
- Performante, skalierbare Steuerungstechnik steigert die Produktivität und bietet ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.
- I/Os für alle gängigen Signaltypen und unterschiedlichen Umgebungsbedingungen unterstützen ein modulares Maschinendesign.
- Vielfältige Antriebstechnikkomponenten in unterschiedlichen Leistungsklassen, inklusive der innovativen Transportsysteme XTS und XPlanar, ermöglichen völlig neue Maschinenkonzepte.
- EtherCAT als schneller Feldbus bringt die hohe Systemleistung an die Sensorik/Aktuatorik und erlaubt zudem den Einsatz von Komponenten von Drittanbietern, z. B. in der Antriebstechnik.
- Unser großes Komponentenportfolio und EtherCAT als perfekt in TwinCAT integrierter Feldbus erlauben den Aufbau kompletter Produktionslinien, inklusive Füllstationen und Verpackung.
Beckhoff Technologie unterstützt Sie bei der Nachbearbeitung von Kunststoffhalbzeugen
Nachbearbeitung von Kunststoffhalbzeugen ohne erneute thermische Behandlung
Extrusionslinien bzw. Folienanlagen integrieren die Nachbearbeitungsprozesse, wie Ablängen, Zuschneiden oder Winkeln; häufig sind diese Maschinenmodule mit einer eigenen Beckhoff Steuerung ausgerüstet. Für Fügetechnik-Prozesse und Ultraschallschweißen bieten wir u. a. die kompakte Antriebstechnik mit integrierter Motion Control sowie die passenden Temperaturregelalgorithmen. Für die Montage von Kunststoffbauteilen − zum Beispiel bei der Herstellung von medizintechnischen Produkten − steht Ihnen ein breites Portfolio an Antriebstechnikkomponenten, inklusive des Lineartransportsystems XTS, zur Verfügung. Zunehmend kommen in diesem Bereich auch Vision-Produkte zum Einsatz. Beim Beschichten wurde erstmalig auch XPlanar als flexibler, schneller Werkstückträger eingesetzt. Eine wichtige Technologie im Bereich der Verpackungsfolien ist das Bedrucken. Ausführlichere Informationen zu unseren Lösungen für Druckanwendungen finden Sie hier.
Folgende Bearbeitungsschritte für Kunststoff-Vorprodukte sind weit verbreitet:
- Ablängen, Zuschneiden, Wickeln
- Fügetechnik/Kleben, Ultraschallschweißen
- Beschichten
- Bedrucken
- Montage
Für diese Verfahren bietet Beckhoff Lösungen aus seinem reichhaltigen Produktportfolio:
- TwinCAT als Engineeringsoftware mit integrierten Motion-Control-Funktionen
- Antriebstechnikkomponenten, inklusive der innovativen Transportsysteme XTS und XPlanar
- I/Os für alle gängigen Signaltypen und unterschiedlichen Umgebungsbedingungen
- leistungsfähige Industrie-PCs und eine große Vielfalt an Bediengeräten
- diverse Feldbusschnittstellen zur Anbindung von Nachbearbeitungsmaschinen mit eigener Steuerung
PC-based Control optimiert die thermische Weiterbearbeitung von Kunststoffprodukten
Bei der thermischen Nachbearbeitung werden die Geometrie und die mechanischen Eigenschaften des Vorformlings festgelegt. Weit verbreitete Verfahren sind das Streckblasformen und der Thermoformprozess. Für diese Produktionsverfahren ist PC-based Control mit TwinCAT als Engineering-Plattform im Einsatz. Besonders interessant sind hier auch die Motion-Control-Lösungen von Beckhoff für hydraulische und elektrische Achsen, das umfangreiche Antriebstechnikportfolio und die hohe Systemleistung der PC-basierten Steuerungstechnik in Verbindung mit EtherCAT. Bediengeräte mit HTML5-basierter Visualisierung eröffnen webbasierte Bedienkonzepte.
Thermoformen/Tiefziehen
Das Eingangsmaterial für den Thermoformprozess sind Kunststoff-Flachfolien, die in einem Extrusionsprozess erzeugt werden. In der Tiefziehmaschine wird die Kunststofffolie erwärmt und durch Thermoformwerkzeuge/-stempel in die gewünschte Form gebracht.
Beckhoff optimiert den Thermoformprozess durch:
- offene, PC-basierte Steuerungstechnik mit hochentwickelter Bahnregelung, u. a. für nicht lineare Getriebefunktionen (Kurvenscheiben)
- Temperaturregler für die Folienerwärmung mittels Infrarot-Strahlern.
- Hydraulik-Softwarebibliothek für hydraulisch angetriebene Tiefziehwerkzeuge
- kompakte Antriebstechnik und motorintegrierte Verstärker zur Realisierung kompakter, modularer Maschinenkonstruktionen
- HTML-5-basierte Prozessvisualisierung mit vorgefertigten Framework Controls zur Visualisierung der Temperaturregler
Streckblasverfahren
Bei der Herstellung von Kunststoffen sind auch zweistufige Produktionsverfahren üblich, wie z. B. bei der Herstellung von PET-Flaschen. Zunächst wird ein sogenannter Vorformling (Preform) in einem Spritzgießprozess erzeugt. In einer zweiten Produktionsstufe wird mit Hilfe des Streckblasverfahrens der erwärmte Vorformling gestreckt und in einer Form − durch das Einpressen von Luft − auf die gewünschte Form aufgeblasen. Beckhoff liefert Automatisierungstechnik für beide Produktionsschritte. Husky Injection Molding Systems, der Marktführer bei der Herstellung von Vorformlingen, verwendet Beckhoff Technik seit mehr als 20 Jahren.
Die Vorteile zur Herstellung von Preforms mit Beckhoff:
- Offene, plattform-unabhängige Steuerungstechnik macht die Entwicklungsaufwendungen zukunftssicher.
- Performante, skalierbare Steuerungen tragen zur Materialersparnis bei.
- EtherCAT als schneller Feldbus erlaubt den Einsatz von Komponenten von Drittanbietern, z .B. in der Antriebstechnik.
- problemlose Integration in Produktionszellen