Il terminale EtherCAT EL5072 di Beckhoff, largo soli 12 mm, consente la connessione diretta di due sensori di spostamento induttivi, tra cui trasduttori LVDT e a semiponte o sensori di posizione angolare induttivi RVDT. Misurazioni precise di posizione e distanza, ad esempio nel contesto del controllo del processo o della gestione dei processi di giunzione, possono essere in tal modo acquisite in un sistema compatto, scalabile ed economico.
La misurazione dello spostamento è uno dei processi metrologici più importanti, sia nel settore della produzione industriale che nel monitoraggio delle infrastrutture. Esempi al riguardo sono la misurazione e la verifica della geometria del pezzo, il monitoraggio dei processi di press-fit e giunzione, i controlli di qualità in linea e il monitoraggio degli edifici. Il terminale EtherCAT EL5072 consente una facile integrazione nel sistema di controllo di tutti i sensori di misurazione induttivi reperibili sul mercato e la relativa analisi.
La sorgente di eccitazione integrata dell'EL5072 fornisce un'ampia gamma di frequenze e tensioni parametrizzabili. Altre caratteristiche speciali sono l’adattamento automatico dell’intervallo del segnale di misura, le impedenze di ingresso configurabili per vari tipi di sensori e un ingresso digitale per canale preposto alla modifica e al salvataggio del valore di posizione (inclusi i time stamp). Il valore misurato viene determinato ad alta precisione da un convertitore A/D a 24 bit ed emesso direttamente come valore di posizione a 32 bit facilmente utilizzabile nel programma di controllo. Il terminale integra inoltre la diagnostica di cortocircuito e sovraccarico della sorgente di eccitazione, nonché degli errori di ampiezza del segnale misurato per ogni canale.
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia