D’une largeur de seulement 12 mm, la borne EtherCAT EL5072 de Beckhoff sert à raccorder directement jusqu’à deux capteurs de déplacement inductifs, dont les palpeurs de version LVDT et demi-pont ou les capteurs angulaires de version RVDT. De la sorte, il est possible de mesurer avec précision des positions et des distances à des fins de contrôle de processus ou de commande d’assemblage, par exemple dans le cadre d'une solution compacte, peu onéreuse et évolutive.
La mesure de déplacement fait partie des tâches métrologiques essentielles tant dans l’environnement de production industriel que dans la surveillance d'infrastructures. Citons en guise d’exemple la mesure et le contrôle de la géométrie de pièces, la surveillance des procédures d’injection et d’assemblage, l’assurance-qualité en ligne et la surveillance d’édifice. La borne EtherCAT EL5072 permet d’intégrer tous les palpeurs de mesure inductifs couramment disponibles sur le marché dans la plate-forme de commande, et de les évaluer de manière relativement aisée.
La source d’excitation intégrée de l’EL5072 met à disposition une large plage de fréquences et de tensions d’excitation paramétrables. La borne présente d'autres fonctions particulières, telles que la plage de signal de mesure automatiquement adaptée, les impédances d’entrée commutables pour divers types de palpeur ainsi qu’une entrée numérique par canal pour définir et mémoriser la valeur de la position (estampille temporelle inclue). La valeur mesurée est déterminée de manière extrêmement précise par une conversion A/N à 24 bits et émise directement comme valeur de position à 32 bits aisément intégrable dans le programme de commande. De plus, la borne est capable de détecter court-circuit et surcharge à la source d’excitation ainsi que des erreurs d’amplitude du signal de mesure par canal.
![Ms. Carine Larfouilloux](/media/pictures/contact/carine_larfouilloux.jpg)
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/