SbloccaBloccaChiudi

MX-System per l'automazione senza quadro elettrico

Una soluzione di sistema ad innesto aiuta ad arginare il problema della carenza di competenze e risponde alle esigenze di alimentazione in corrente continua

In sostituzione dell'armadio elettrico convenzionale, MX-System di Beckhoff offre alcuni importanti vantaggi in termini di efficienza. Inoltre, offre un grande potenziale di ottimizzazione in termini di crescente carenza di personale qualificato e di espansione delle reti di fornitura di DC in tutto il settore. Ciò consente di ottenere una maggiore garanzia per il futuro nella produzione industriale, a vantaggio non solo delle aziende di ingegneria di macchine e sistemi, ma anche degli utenti finali.

MX-System è un sistema uniforme di automazione modulare che può essere utilizzato in molte applicazioni per sostituire completamente gli armadi elettrici tradizionali con moduli funzionali. Questo sistema impermeabile e antipolvere, che può essere montato direttamente a bordo macchina, comprende una robusta piastra di base in alluminio con slot per moduli integrati, con EtherCAT per la comunicazione dei dati e distribuzione per diverse tensioni integrata al suo interno. L'ampia gamma di moduli funzionali comprende la connessione di rete, gli azionamenti, gli alimentatori, i PC industriali e gli I/O. Disponendo di tutte queste caratteristiche e ad altre ancora, MX-System copre facilmente l'intera gamma di funzioni degli armadi elettrici tradizionali.

I moduli funzionali possono essere facilmente fissati alla piastra di base e avvitati in posizione. In questo modo si elimina la necessità di assemblare meccanicamente l'armadio elettrico e la relativa piastra di montaggio, per non parlare del dispendio di tempo necessario per il cablaggio manuale. Tutto ciò si riflette direttamente sul tempo necessario per la messa in opera di MX-System: includendo i test e i controlli necessari, può essere messo in opera in appena un'ora, contro le almeno 24 ore richieste per un armadio elettrico analogo. In questo modo, MX-System contrasta anche la carenza di manodopera qualificata, in quanto ciascun operatore è meno vincolato a un singolo compito e può passare al progetto successivo in pochissimo tempo. Un ulteriore vantaggio è la semplice collegabilità dei moduli funzionali, che non richiede l'intervento di elettricisti specializzati – un vero vantaggio per le aziende che non dispongono delle competenze necessarie in questo campo.

Uno scenario applicativo degno di nota prevede l'utilizzo di un alimentatore DC di livello superiore. L'alimentazione a corrente continua per i capannoni di produzione completi si basa sulla strategia di fornire elettricità da energie rinnovabili (ad esempio fotovoltaico) in combinazione con tecnologie di accumulo per macchine e sistemi, con una tensione di rete di 600 V DC. MX-System è già progettato per essere predisposto per la corrente continua, in quanto è in grado di distribuire tensioni continue ed essere utilizzato direttamente per la protezione di linee di alimentazione a bassissima tensione o di moduli per il controllo di motori sincroni e asincroni. Facilitando l'uso continuo della tensione DC, offre il vantaggio principale di accumulare l'energia di frenatura dei motori nelle unità di accumulo delle reti DC, anziché dissiparla attraverso le resistenze di frenatura. Questo possibile utilizzo di MX-System è già in fase di realizzazione in un progetto di prova.

Products

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/