Venant remplacer l'armoire de commande conventionnelle, le MX-System de Beckhoff offre des avantages considérables en termes d'efficacité. Il offre également un grand potentiel d'optimisation face à la pénurie croissante de travailleurs qualifiés et à l'expansion des réseaux de distribution en courant continu dans l'ensemble de l'industrie. Il permet ainsi d'assurer une meilleure pérennité de la production industrielle, ce qui profite non seulement aux entreprises de construction de machines et systèmes, mais aussi aux utilisateurs finaux.
Le MX-System est un kit d'automatisation uniforme qui peut être utilisé pour remplacer les armoires de commandes traditionnelles par des modules fonctionnels dans de nombreuses applications. Ce système étanche à l'eau et à la poussière, qui se monte directement sur la machine, est composé d'une plaque de base robuste en aluminium avec des connecteurs pour modules intégrés, et utilise EtherCAT pour la communication des données et une distribution intégrée pour différentes tensions. Sa vaste gamme de modules fonctionnels comprend la connexion au réseau, les lecteurs, les blocs d'alimentation, les PC industriels et les E/S. Avec toutes ces caractéristiques et bien d'autres encore, le MX-System couvre aisément l'ensemble des fonctions des armoires de commande conventionnelles.
Les modules fonctionnels s'accrochent facilement à la plaque de base et se vissent simplement en place. Il n'est donc plus nécessaire d'assembler mécaniquement l'armoire de commande et sa plaque de montage, ni de procéder à un câblage manuel chronophage. Tout cela se reflète directement dans le temps nécessaire à la mise en place du MX-System : en incluant les tests et contrôles nécessaires, un MX-System peut être mis en place en seulement une heure, contre au moins 24 heures pour une armoire de commande similaire. Ainsi, le MX-System permet également de remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés. Les employés sont en effet moins liés à une seule tâche et peuvent passer rapidement au projet suivant. La facilité d'enfichage des modules fonctionnels constitue un autre avantage, car ils n'ont pas besoin d'être raccordés par des électriciens spécialisés, ce qui constitue un véritable atout pour les entreprises ne disposant pas du savoir-faire nécessaire dans ce domaine.
Un scénario d'application notable implique l'utilisation d'une alimentation électrique en courant continu de niveau supérieur. L'alimentation en courant continu de l'entièreté des sites de production repose sur la stratégie consistant à fournir de l'électricité provenant d'énergies renouvelables (par exemple, l'énergie photovoltaïque) en combinaison avec des technologies de stockage pour les machines et systèmes, sous la forme d'une tension de réseau de 600 V CC. Le MX-System est déjà conçu pour être compatible avec le courant continu : il peut distribuer des tensions continues et être utilisé directement pour protéger des lignes d'alimentation électrique à très basse tension ou des modules de commande de moteurs synchrones et asynchrones. En facilitant l'utilisation constante de la tension continue, il offre l'avantage majeur de stocker l'énergie de freinage des moteurs dans les unités de stockage des réseaux à courant continu plutôt que de la perdre dans les résistances de freinage. Cette utilisation possible du MX-System fait déjà l'objet d'un projet pilote.
Products
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/