Ce fructueux partenariat de plus de 20 ans, entre le constructeur de presses à injecter canadien - Husky Injection Molding Systems - et le fournisseur de solutions d’automatisme Beckhoff est rare de nos jours. Husky a souhaité mettre en avant cette relation exceptionnelle, empreinte de confiance et de fiabilité, en honorant Beckhoff avec le prix EMEA Supplier Award lors du salon K de Düsseldorf en octobre dernier.
Lorsque, en 1999, Husky a sélectionné Beckhoff comme fournisseur de solutions de commandes, cette entreprise de renom était résolue à sortir des sentiers battus pour travailler main dans la main avec un pionnier dans le domaine de la technologie de commande sur base PC. À l’époque, Beckhoff était une petite entreprise, relativement jeune, le choix de Husky n’était donc pas sans risque. Cette décision reposa à la fois sur le relationnel et la confiance accordée au potentiel prometteur de la philosophie de Hans Beckhoff prônant le contrôle commande sur base PC. L’ouverture de la plate-forme de PC industriel basée sur les standards Windows et la stricte séparation entre le logiciel et le matériau offraient à Husky des avantages compétitifs inédits : fondé sur une multitude de contrôleurs spéciaux et d’un automate programmable physique, le concept de commande jusqu’alors établi a été remplacé par un seul PC industriel et TwinCAT comme plate-forme logicielle pour l’ensemble de la chaîne de production.
Cette union s’est avérée favorable dès la phase de développement : Beckhoff avec sa force d’innovation et Husky comme leader technologique dans le segment des presses à injection haute performance ont relevé haut la main les défis technologiques du constructeur canadien, ce qui a conduit l’entreprise allemande à améliorer sa technologie et à développer de nouveaux produits. À titre d’exemple, Husky et Beckhoff ont créé en coopération étroite des modules capteurs de température montés directement sur le moule d’injection, sans recours aux câbles spéciaux.
À l’issue d’une phase d’essai probante, Husky a lancé le montage en série des solutions de commande Beckhoff sur ses machines qui est devenue l’équipement standard pour sa gamme complète. Cette réussite a marqué le début d’une longue collaboration, ininterrompue pendant ces vingt années. Depuis lors, différentes générations de systèmes de contrôle commande sur base PC ont été installées sur les machines Husky. Le constructeur canadien fait aussi partie des premières entreprises ayant misé sur la technologie de communication rapide EtherCAT, commercialisée par Beckhoff en 2003. Avec EtherCAT, les machines de Husky sont devenues plus rapides, mais aussi plus précises, ce qui a abouti à un accroissement de la performance, à une amélioration nette de la qualité ainsi qu’à une diminution des ressources consommées. Ces développements ont contribué à leur tour à la réussite technique et économique des deux entreprises.
Beckhoff se considère comme une entreprise dont le moteur est le développement technologique. Les innovations qui ont fait de Beckhoff une entreprise majeure dans l’industrie de l’automatisation ont été mises au point en étroit partenariat et sont nées de la compréhension profonde qu’a Beckhoff des défis auxquels sont confrontés ses clients. Husky a trouvé un fournisseur d’une grande flexibilité qui dispose d’un réseau de distribution global, qui réagit très promptement aux nouveaux problèmes et qui offre l’assistance et les services nécessaires à leur résolution, aussi sur le terrain. En outre, Beckhoff est une entreprise dirigée par son propriétaire, ce qui garantit une collaboration fiable, sans changement de stratégie abrupt, une continuité dans le suivi par des interlocuteurs de confiance et des chemins courts dans la résolution des challenges techniques.
Industries
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/