Husky Injection Molding Systems galardona a Beckhoff con el premio EMEA Supplier Award

Premio por largos años de asociación en el desarrollo de máquinas de moldeo por inyección

Una asociación de desarrollo fructífera, así como una colaboración fiable y de confianza, como la que existe entre el fabricante canadiense de máquinas de moldeo por inyección Husky Injection Molding Systems y el proveedor de sistemas de control Beckhoff desde hace unos 20 años, es algo poco común. Con la entrega del premio EMEA Supplier Award a Beckhoff en la feria K de Düsseldorf en octubre de 2019 se premió esta relación tan especial con el cliente.

Cuando Husky se decidió por Beckhoff como proveedor de sistemas de control en 1999, esta empresa de renombre ya estuvo dispuesta a salir de lo convencional para colaborar con un pionero del sector de la tecnología de control basada en PC. Beckhoff era en aquel momento una empresa relativamente pequeña y joven, por lo que Husky asumió cierto riesgo en la decisión. El hecho de que se tomara de todas formas puede haberse basado en la simpatía personal, pero sobre todo en la confianza en el potencial orientado al futuro de la filosofía PC Control de Hans Beckhoff. La tecnología abierta de la plataforma IPC basada en los estándares de Windows y la clara separación entre el software y el hardware ofrecieron a Husky novedosas ventajas competitivas: El concepto de control establecido hasta ese momento, que se basaba en varios controladores especiales y un PLC de hardware, fue sustituido por un único PC industrial y TwinCAT como plataforma de software integral.

Durante la fase de desarrollo se confirmó que Beckhoff, gracias a su fuerza innovadora, encajaba perfectamente con Husky como líder tecnológico en el segmento del mercado del moldeo por inyección de alto rendimiento. Los desafíos técnicos de Husky llevaron a mejoras tecnológicas y al desarrollo de nuevos productos Beckhoff. Un buen ejemplo son los módulos de registro de temperatura que pueden montarse directamente y sin cable especial en el molde de inyección, que fueron desarrollados en estrecha colaboración entre Husky y Beckhoff.

Tras una exitosa fase de pruebas, Husky comenzó su producción en serie con el sistema de control Beckhoff y lo estableció como estándar para toda su gama de máquinas. Y de este modo, durante los 20 años de continua colaboración, se fueron montando en las máquinas Husky diversas generaciones de sistemas de control basados en PC. Husky también fue una de las primeras empresas que apostaron por el rápido estándar de comunicación EtherCAT introducido en el mercado por Beckhoff en 2003. Con EtherCAT, las máquinas Husky no solo se volvieron más rápidas, sino también más precisas. Esto llevó a un aumento del rendimiento y a considerables mejoras de la calidad, reduciendo al mismo tiempo el consumo de recursos. El éxito técnico y económico de ambas empresas fueron mano a mano con estos desarrollos.

Beckhoff se considera a sí misma una empresa impulsada por la tecnología. Las innovaciones que han llevado a Beckhoff a convertirse en un actor global en el sector de la automatización fueron desarrolladas en estrecha colaboración y con un profundo conocimiento de los desafíos de sus clientes. Gracias a Beckhoff, Husky cuenta con un proveedor con un alto grado de flexibilidad y una red de ventas a nivel mundial que permite tiempos de reacción cortos para solucionar cualquier tipo de problema, incluso sobre el terreno. Como empresa dirigida por su propietario, Beckhoff es sinónimo de colaboración fiable sin cambios de estrategia, continuidad en el asesoramiento por parte de personas de contacto de confianza y rápida respuesta para solucionar problemas técnicos.

Industries

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/