TwinCAT Chat integra los LLM en el entorno de automatización

Rapidez y eficacia gracias a la ingeniería asistida por IA

Con TwinCAT Chat, los grandes modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT de OpenAI pueden utilizarse cómodamente en el entorno de ingeniería de TwinCAT XAE para el desarrollo de proyectos. Este sistema permite aprovechar el potencial de eficiencia desde la programación del control hasta la gestión corporativa.

Los grandes modelos lingüísticos ofrecen una serie de ventajas tanto a los ingenieros de automatización como a la dirección de la empresa. Para los ingenieros de automatización, los LLM tienen el potencial de revolucionar el proceso de desarrollo al generar y completar automáticamente el código. De este modo, se acelera el proceso en su totalidad. Además, con los LLM, es posible crear tutoriales individuales y solicitar soluciones específicas para los problemas que surjan. Desde la perspectiva de la gestión empresarial, los LLM fomentan la transferencia de conocimientos dentro de la organización. Pueden hacer las veces de base central de conocimientos, con el almacenamiento de información valiosa y su puesta a disposición en el momento necesario. Además, los LLM pueden aliviar la presión sobre el equipo de asistencia al servir como primer punto de contacto para las consultas de los clientes.

TwinCAT Chat es una herramienta desarrollada para integrar en profundidad los LLM en la ingeniería de control, a fin de ofrecer a los usuarios una clara ventaja en comparación con el uso tradicional de ChatGPT en un navegador web, por ejemplo. Esta modalidad simplifica enormemente el proceso de desarrollo, ya que integra a la perfección la comunicación y el intercambio de código. Además, la inicialización básica del LLM se ha adaptado específicamente a las solicitudes de TwinCAT. Así, es posible plantear directamente preguntas específicas sin tener que decirle primero al LLM que se está utilizando TwinCAT y que se esperan ejemplos de código en texto estructurado. Por si fuera poco, el código generado puede transferirse con total facilidad, lo que no sólo ahorra tiempo a los desarrolladores, sino que también evita los errores que se producen con la transmisión manual de código. Para una interacción eficaz con TwinCAT Chat, se pueden utilizar con un solo clic solicitudes sencillas previamente probadas y diseñadas específicamente para mejorar el flujo de trabajo del usuario. Otros trabajos de desarrollo en curso incluyen la creación automatizada de controles de interfaz HMI de TwinCAT y una interfaz de chat robotizado para el amplio sistema de documentación de Beckhoff.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/