解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

TwinCAT PLC++ 与 TwinCAT CoAgent

新一代 PLC 技术集成先进的聊天机器人功能

倍福的 TwinCAT PLC++ 正引领自动化技术迈向更高层次。该技术不仅显著提升了开发环境和 Runtime 的性能,还保留了 TwinCAT 在无缝集成、兼容性和开放性方面的核心优势。此外,它还通过先进的编译器技术和全新的系统架构实现了技术飞跃。现在,该技术已全面集成先进的聊天机器人 TwinCAT CoAgent,为编程提供智能辅助,提高开发效率。

TwinCAT PLC++ Runtime 中相同控制代码的执行速度较之前的 TwinCAT PLC 版本提升了 1.5 倍。全新的 TwinCAT PLC++ 编译器是一大亮点,它能够进一步优化代码,并缩短控制代码的执行时间,使得整体性能提升至最高 3 倍。此外,全新的 TwinCAT PLC++ 架构实现了 TwinCAT 功能更深层次的集成, 能够高效集成 TwinCAT CoAgent(TwinCAT Chat 的进化版)以辅助编程,同时支持文本代码和图形代码的生成。

TwinCAT CoAgent 将尖端技术无缝集成到 TwinCAT 项目中,从而将控制开发环境提升至新高度。该智能体可为多种任务提供高效支持,包括精准的代码建议、智能代码优化以及自动生成全面的技术文档。用户只需简单审核,即可将 TwinCAT CoAgent 生成的内容轻松融入到现有的开发项目中。通过 TwinCAT CoAgent 还可以直接访问倍福的技术文档,并支持开发易用的 HMI 控件, 使用户界面的设计和配置变得前所未有的快捷、直观。它甚至支持通过聊天功能轻松创建 I/O 拓扑结构,包括重命名端子模块和配置新的 I/O 模块。未来,它还将支持单独调整参数,同时还会有一个智能助手协助用户实现最佳配置。这不仅加快了 I/O 配置速度,而且还能提升其灵活性,确保满足各类特定应用的需求。TwinCAT CoAgent 的全面功能使其成为个人数字助理,有望彻底改变开发工作流程。

Ms. Vivian Wang

Ms. Vivian Wang
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072
中国

+86 21 6631 2666
+86 21 6631 5696
press@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/