解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

MX-System:致力于打造无控制柜自动化方案的可插拔式系统解决方案

帮助设备制造商、控制柜制造商和终端用户实现生产效率最大化

倍福的 MX-System 是一款经过空间优化的灵活、智能的系统解决方案,可以完全取代传统控制柜,为工厂自动化提供了全新的自由度。MX-System 采用模块化设计,能够直接布署在设备上,可以显著减少工程设计、装配、安装以及维护工作量,帮助设备和系统制造商以及运营商提高整个流程运转效率:从 MX-System 的规划设计、设置和安装,到给配备有 MX-System 的设备进行维护。

MX-System 的基本设计理念是为所有采用的电子元器件和机电组件配备标准的电气和机械接口。通过采用这样的设计理念,系统只需配备两种类型的接口:

  • 通过数据接口将各个功能单元集成到 EtherCAT 网络中,同时提供 24 V 直流电,必要时,还可提供 48 V 直流电。
  • 第二个接口则是适用于低压范围的标准接口,用于输出最高 530 V AC 的电源电压以及最高 848 V DC 的驱动系统直流母线总线电压。

通过接口的标准化能够将传统控制柜中的所有功能映射为一个背板系统。与接口一样,背板也分为两种类型,配备标准连接器样式的接口。背板采用坚固耐用的铝质外壳,背板与外壳组合构成底板。此外,MX-System 中还包含了工业 PC、总线耦合器、I/O、运动控制、继电器以及系统电源等产品领域的所有功能模块。它们都可以简单地插接在底板上,通过螺丝拧紧固定。底板和功能模块组合后的防护等级可达 IP67,可以直接安装在设备上,显著提升空间利用率。

为工程设计带来优势

底板与功能模块组合后构成的模块化系统解决方案可用于实现各种自动化任务。MX-System 的一个独特优势是:其功能模块中集成了各个功能,如出线线路保护功能。这样便于进行项目规划,并大大减少组件数量。根据初步应用经验,在某些情况下,电路图及相关的工作量都减少了 80%,这很好地说明了 MX-System 在项目规划方面的优势。即使是在工程设计阶段,MX-System 的低空间需求也可以带来更进一步的竞争优势,因为不再需要为 MX-System 设计特殊的安装空间和托架,简化了部门之间的协调工作。另一个重要的方面是,MX-System 符合相关控制柜标准,与传统控制柜不同,它是一个符合 CE、UL CSA 和 IEC 认证的统一解决方案,因此也是可以满足全球各项标准的解决方案。

为自动化系统安装带来优势

MX-System 的各种功能模块可以简单地插接在底板上,通过螺丝拧紧固定,这种设计理念彻底颠覆了传统控制柜的设计,并完全取代了控制柜的使用,省去了控制柜及其安装板的机械装配工作以及耗时的手动接线工作。因此,MX-System 的安装工作一个小时内即可完成,包括所需的测试和检查。而安装一个功能相似的控制柜,则至少需要 24 小时。这意味着,MX-System 也可以帮助解决技术工人短缺的问题,因为它可以显著减少每个工人完成规定任务所需的时间,避免出现接线错误的风险。在物流方面,MX-System 对比传统控制柜也具有明显优势,因为它完全省去了机械作业步骤,意味着装配所需的工作空间大大减少,完全消除了制造控制柜的外在需求。

为设备安装带来优势

与传统的解决方案相比,MX-System 结构相当紧凑,因此可以在视觉和功能上与设备安装空间融为一体。这样可以让设备的占地面积减少很多倍。由于 MX-System 可以采用级联安装方式,因此可以非常容易地实现模块化机械设计方案。此外,它还可以显著缩短到到传感器或执行机构之间的电缆长度。使用预装电缆可以显著简化安装过程,避免出现接线错误。由于模块的插接非常简单,连接工作不需要由受过专业培训的电工完成。

为设备终端用户带来优势

MX-System 也可以为设备终端用户带来维修和维护方面的进一步优势:MX-System 的各个部分都配备了联网的智能 EtherCAT 组件,因此可随时进行全面的系统诊断。除了传统的状态 LED 之外,每个功能模块都有一个 DataMatrix 码形式的独特序列号。该代码可以通过智能手机 APP 扫描,它可以连接智能手机与控制器,并检索相应功能模块的诊断数据。由于模块具有热插拔功能,可以轻松更换有故障的模块,即使在运行期间也可以插补模块。模块化的 MX-System 涵盖了各种自动化技术,显著减少了零部件的使用数量以及备件库存,帮助设备制造商和系统运营商提高核心竞争力。由于 MX-System 简单的基本原理,在设备的生命周期结束之后,其功能模块还可以在新的应用中重复使用。

Ms. Vivian Wang

Ms. Vivian Wang
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072
中国

+86 21 6631 2666
+86 21 6631 5696
press@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/