A Beckhoff Automation gerou vendas globais de 679 milhões de euros em 2016, um aumento de 9,5 % em relação ao ano anterior. Esse sucesso pode ser creditado ao desenvolvimento de novos produtos pela empresa, à ampla penetração no mercado e à melhor cobertura da rede de distribuição.
- Vendas mundiais 2016: 679 milhões de euros (+9,5 %)
- 3.350 colaboradores em todo o mundo
- Avanços consistentes em tecnologia
- 3,5 milhões de euros destinados a programas de desenvolvimento de talentos
"Estamos muito satisfeitos com estes resultados empresariais. Embora a taxa de crescimento tenha sido moderada em comparação com o aumento de 22 por cento no ano passado, é muito respeitável em relação ao crescimento muito mais lento do setor de automação como um todo", diz o diretor Hans Beckhoff. "Se você combinar os últimos dois anos, nós projetamos um excelente 15 por cento."
A Europa foi a região com maior crescimento para Beckhoff em 2016, particularmente nos países da Europa Central, Alemanha, Áustria, Suíça e Itália, com aumentos de vendas bem acima das médias da indústria. Este é um bom indicador para a renovação do crescimento europeu, uma vez que a Ásia tem sido a principal causa de crescimento nos últimos anos. "A Beckhoff espera que os negócios continuem crescendo em todos os continentes. Apesar dos recentes desafios e conflitos políticos, as perspectivas são positivas para uma economia global estável e crescente", disse Hans Beckhoff. De acordo com Beckhoff, espera-se uma continuação do desenvolvimento muito positiva na Europa em 2017.
Beckhoff torna-se ainda mais internacional
Beckhoff também continua expandindo sua rede mundial de distribuição. No início deste ano, a empresa adquiriu seu distribuidor holandês, então agora os clientes na Holanda podem ser atendidos diretamente por Beckhoff. Atualmente, a Beckhoff tem 35 subsidiárias, com escritórios e distribuidores localizados em 75 países. Isso significa que Beckhoff oferece serviços locais a todos os principais mercados. "Estamos confiantes de que nossa organização de vendas global cada vez mais sólida, juntamente com o desenvolvimento de novos mercados de tecnologia, nos permitirá aumentar ainda mais as vendas", diz Hans Beckhoff. A maior parte deste crescimento se baseia na tecnologia de automação baseada em PC desenvolvida pela Beckhoff, que é empregada em uma ampla variedade de indústrias e aplicações. "Com nosso portfólio tecnologicamente diversificado, estamos bem posicionados para atender clientes com os mais diversos requisitos", explica Hans Beckhoff.
Desenvolvimento contínuo de produtos e tecnologia
Ao avançar sistematicamente todas as famílias de produtos, a Beckhoff está continuamente abrindo novos mercados e aplicações. A empresa assumirá outro passo importante na Hannover Messe deste ano (a principal feira industrial mundial de Hanôver, na Alemanha), introduzindo novos produtos projetados especificamente para aplicações de tecnologia de processo. Os novos terminais EtherCAT da série ELX e os painéis de controle da série CPX para uso em áreas classificadas apresentam um design modular e uma robustez excepcional, que são ideais para atender aos requisitos dos processos industriais. Hans Beckhoff continua otimista: "O mercado da indústria de processamento é geralmente considerado maior do que o mercado discreto de automação de máquinas, que é o domínio tradicional da Beckhoff. Assim, nossos novos produtos devem nos proporcionar excelentes oportunidades de crescimento adicional".
Por mais de 30 anos, a Beckhoff é conhecida por tecnologia de controle baseado em PC excepcionalmente poderoso e continua a avançar nesta tecnologia. Este ano, os engenheiros da Beckhoff apresentarão orgulhosamente o que é ostensivamente o menor PC Industrial do mundo. Medindo apenas 82 x 82 x 40 milímetros, o novo C6015 possui uma CPU quad-core para soluções de controle extremamente compactas e poderosas.
Ainda mais avançado em termos de densidade de potência é a série CX2000 para montagem em trilho DIN, que traz para aplicações inteligentes, com níveis totalmente novos, processadores Intel Xeon de até 12 núcleos. "Mais inteligência na máquina melhora a eficiência, conserva energia e minimiza o uso de matérias-primas. Esse tipo de aumento de desempenho torna as máquinas mais rentáveis e também melhora sua pegada ecológica. Desta forma, nossos engenheiros desempenham um papel pequeno em tornar o mundo um lugar melhor", diz Hans Beckhoff.
Além disso, a Industrie 4.0 e a Internet das coisas desempenham um papel emocionante no mundo da automação hoje, porque permitem que os usuários realizem novas funcionalidades e capacidades. Conectando controladores diretamente à nuvem possibilitando terceirizar funcionalidades e/ou integrar serviços baseados na nuvem, na máquina. "Nossos clientes agora podem empregar tecnologias altamente avançadas baseadas em AI, como ‘deep learning‘, por exemplo. Em termos práticos, isso leva a soluções como a manutenção preditiva, que ajuda a aumentar a disponibilidade e a eficiência dos sistemas de produção. As aplicações de controle virtual na nuvem podem ser úteis para muitas finalidades - simulações e análises vêm à mente. As máquinas também podem empregar processamento de imagem baseado em nuvem ou reconhecimento de voz ", explica Hans Beckhoff.
Investimentos em formação e estudos académicos
O crescimento da empresa é acompanhado por uma força de trabalho crescente. A Beckhoff atualmente emprega cerca de 3.350 pessoas em todo o mundo. Quase 2.300 destes trabalham na Alemanha, com cerca de 2.100 localizados na sede mundial da empresa em Verl. Cerca de 1.100 desses funcionários são engenheiros treinados, o que significa que a empresa está sempre recrutando especialistas altamente qualificados. Com um total de sete campos de formação profissional e dois cursos práticos, a Beckhoff está reforçando a sua posição como uma organização de formação orientada para a tecnologia. Além disso, a empresa funciona como um "mecanismo de formação" em Verl, empregando 100 aprendizes e 90 estudantes universitários no momento.
De acordo com o director-geral Hans Beckhoff, a empresa investe cerca de 3,5 milhões de euros anualmente nestas iniciativas de formação para o pessoal junior. O conceito de educação universitária orientada para a prática provou ser altamente bem sucedido e em breve será expandido. A partir do semestre de inverno de 2017, a Beckhoff planeja oferecer treinamento para programas de mestrado na Universidade de Ciências Aplicadas em Gütersloh, além de seus programas de bacharelado em mecatrônica/automação. "Queremos dar a jovens profissionais tecnologicamente orientados incentivo para permanecer na região", diz Hans Beckhoff.
Investimentos na expansão da produção
Para garantir que as capacidades de produção acompanhem as crescentes vendas da Beckhoff, estão sendo adicionados cerca de 30.000 metros quadrados de espaço de fabricação e montagem na sede da Verl. Com a produção de PCs industriais já ocupando aproximadamente 10.000 metros quadrados, a produção de I/O vai ocupar mais 10.000 metros quadrados em um novo edifício programado para abrir em meados de 2017. A produção de placa de circuito impresso e de placa-mãe também será expandida com outros 10.000 metros quadrados.
Para tecnologia de acionamento, a Beckhoff está construindo uma nova unidade de fabricação de mecanismos para a produção de servomotores em Marktheidenfeld, Alemanha. O terreno já esta sendo preparado para o edifício novo, que cobrirá 3.500 metros quadrados.
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/