En 2016, Beckhoff Automation a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 679 millions d’euros. Ceci correspond à une croissance de 9,5 % par rapport à l'exercice précédent. Ce succès est le fruit tant du développement des nouveaux produits et de la large pénétration du marché, que du renforcement soutenu du réseau commercial mondial.
- Chiffres d'affaires mondial 2016 : 679 millions d'euros (+9,5 %)
- 3 350 collaborateurs dans le monde
- Développement systématique de la technologie
- 3,5 millions d'euros consacrés à la formation des jeunes talents
« Nous sommes extrêmement satisfaits de ces résultats. Même si ces chiffres peuvent sembler modérés par rapport à ceux de l'exercice précédent avec une croissance de 22 %, il s'agit là d'un résultat notable dans le contexte d'une croissance du secteur plutôt maigre », conclut Hans Beckhoff, le Directeur Général. « Si l'on considère le développement au cours de ces deux années, on arrive à une moyenne de 15 %, ce qui constitue un résultat remarquable. »
Le plus grand moteur de la croissance en 2016 aura été l'Europe. Plus particulièrement, les taux de croissance des pays de l'Europe centrale tels que l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et l'Italie sont largement au-dessus de la moyenne. C'est là une excellente nouvelle pour l'Europe – en effet, c'était l'Asie qui dominait la croissance dans les dernières années. « Pour 2017, Beckhoff prévoit un développement positif sur tous les continents avec, malgré les tensions et les troubles politiques, des signes indiquant une conjoncture économique mondiale stable et en pleine croissance », commente Hans Beckhoff. Dans l'ensemble, Beckhoff mise en 2017 également sur la poursuite de ce développement très positif en Europe.
L'internationalisation se poursuit
Beckhoff poursuit en permanence le renforcement de son réseau commercial mondial. Dans cette optique, le distributeur de longue date aux Pays-Bas a été repris au début de l'année, de sorte que le suivi des clients néerlandais est dorénavant directement assuré par Beckhoff. Beckhoff compte actuellement 35 filiales. Avec ses propres sociétés de vente et distributeurs, Beckhoff est représentée dans 75 pays du globe de sorte que les plus grands marchés sont couverts. « Nous sommes persuadés qu'en renforçant globalement notre réseau commercial – tout en conquérant des nouveaux marchés technologiques –, notre chiffre d'affaires va encore augmenter », ajoute Hans Beckhoff. Ceci repose bien entendu sur l'automatisation sur base PC développée par Beckhoff et mise en œuvre dans de nombreux marchés et champs d'application. « Sur le plan technologique, nous visons large et pouvons ainsi servir tous les clients quelles que soient leurs exigences spécifiques », précise Hans Beckhoff.
Développement systématique des produits et de la technologie
Avec le développement technologique systématique de ses produits, Beckhoff est sans cesse en mesure de conquérir des nouveaux marchés: une étape essentielle pour l'entreprise est à cet égard le salon Hannover Messe de cette année. Beckhoff y présentera pour la première fois ses produits développés spécialement pour le process. Les nouvelles bornes EtherCAT de la série ELX et les écrans de la série CPX pour utilisation en zones explosibles se caractérisent tant par leur modularité et leur compatibilité, que par leur robustesse extrême, ils satisfont idéalement aux exigences de l'industrie du process. Hans Beckhoff est optimiste : « Le marché du process est communément considéré comme étant nettement plus large que celui de l'automatisation numérique des machines qui était jusqu'à présent le coeur d’activité de Beckhoff. Par conséquent, nos nouveaux produits représentent de nouveaux vecteurs de croissance ! »
Beckhoff est réputée depuis maintenant plus de 30 ans pour sa technique d’automatisation sur base PC extrêmement performante. Ce développement technologique est et reste le moteur de l'entreprise. C'est ainsi que les ingénieurs de Beckhoff sont fiers de présenter le PC Industriel probablement le plus compact au monde. Avec des dimensions de 82 x 82 x 40 mm, le nouveau PC Industriel C6015 intègre une CPU quatre cœurs, pour un contrôle / commande extrêmement compact et performant.
La densité de puissance est encore plus poussée au sein de la série CX2000 qui propose des CPU Xeon jusqu'à 12 cœurs et repousse ainsi largement les limites de puissance pour les applications intelligentes. « L'intelligence appliquée à la machine améliore son rendement et aide à économiser l'énergie et les matières premières. L'augmentation de puissance assure d'une part la rentabilité des machines et améliore leur empreinte écologique. Nos ingénieurs contribuent ainsi quelque peu à rendre le monde meilleur », dit Hans Beckhoff avec conviction.
« Les blocs thématiques Industrie 4.0 et IoT jouent également un rôle passionnant au sein de l'automatisation. Ils permettent de réaliser des nouveaux principes d'action et de fonctionnement », affirme Hans Beckhoff. Une simple connexion au Cloud – directement à partir du contrôleur– permet de déplacer une fonctionnalité ou d'intégrer des services Cloud supplémentaires à la machine. « Nous donnons ainsi à nos clients la possibilité d'utiliser p.ex. les technologies avancées de l'intelligence artificielle comme le « Deep Learning ». Pratiquement, ceci permet p.ex. de réaliser une maintenance prédictive pour accroître la disponibilité de vos installations et leur efficacité de production. Une commande virtuelle dans le Cloud peut s'avérer utile pour de nombreuses applications – p.ex. à des fins de simulation ou d'analyse – ; un traitement d'images assisté par le Cloud est également possible, ou encore la reconnaissance de la parole sur la machine », explique Hans Beckhoff.
Investissements dans la formation et l'étude
La croissance économique soutenue de Beckhoff s'accompagne naturellement d'un accroissement constant de son effectif. L'entreprise emploie actuellement 3 350 collaborateurs de par le monde, dont environ 2 300 en Allemagne et 2 100 rien que sur le site de Verl. La part importante des 1 100 ingénieurs démontre le grand besoin en spécialiste. Avec un total de sept métiers de formation et deux filières pratiques, Beckhoff renforce sa compétence en tant que spécialiste de la formation à caractère technologique et est dans le même temps le « moteur de la formation » sur le site de Verl : l’entreprise compte actuellement 100 apprenti(e)s et 90 étudiant(e)s.
Selon le directeur Hans Beckhoff, 3,5 millions d’euros sont investis chaque année dans la formation des nouveaux talents. Le concept de la formation orienté vers la pratique a enregistré un grand succès et poursuit son évolution : à partir du semestre d'hiver 2017, l'entreprise proposera, en plus des études de licence en mécatronique/automatisation et en sciences économiques, des filières de Master avec formation en alternance sur le site de Gütersloh. « Notre objectif est de garder les jeunes talents passionnés de technologie dans la région », dit Hans Beckhoff.
Investissements dans le développement de la production
Pour que les capacités de production puissent suivre la croissance du revenu de Beckhoff, de nouveaux ateliers de production et de montage d'env. 30 000 m² sont en cours de construction sur le site de Verl : la production des PC Industriels dispose déjà d'une surface de quelque 10 000 m² ; la production E/S pourra emménager mi-2017 dans un hall de production offrant également 10 000 m² de surface. La fabrication des cartes à circuits imprimés et des cartes mères sera également étendue avec une annexe supplémentaire de quelque 10 000 m².
Dans les techniques d'entraînement, Beckhoff construit sur le site de Marktheidenfeld son propre atelier de production mécanique pour les servomoteurs. Le premier coup de pioche a déjà été donné pour un nouveau hall de production de 3 500 m².
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/