Con la nuova libreria TwinCAT 3 Weighing Library (TF3685), è possibile integrare un sistema di pesatura veloce e preciso direttamente nel sistema di controllo macchina PC-based, ed è particolarmente efficace se implementato con i terminali EtherCAT ELM35xx e EL3356. Allo stesso tempo, il filtraggio del segnale ad alte prestazioni garantisce tempi di processo ridotti.
La libreria TwinCAT Weighing si concentra principalmente sul processo di pesatura dinamica. Ciò è particolarmente impegnativo in termini di filtraggio del segnale, poiché il tempo di pesatura ha un'influenza significativa sul tempo ciclo complessivo della macchina in questione. Il filtraggio del segnale ad alta velocità con una precisione costante fornisce un risultato in tempi più brevi, ottimizzando così i processi della macchina.
Poiché una cella di carico e l'acquisizione del valore misurato tramite i terminali EtherCAT corrispondenti non equivalgono ad un sistema di pesatura, è proprio qui che entra in gioco la libreria PLC TF3685. Può anche essere utilizzata per collegare più celle di carico per formare un sistema di pesatura completo. Inoltre, viene adottata la scalatura dei valori misurati. Anche funzioni come l'azzeramento e la tara sono coperte dai nuovi blocchi funzione del PLC. Oltre ad attivare manualmente la misurazione del peso, è possibile eseguire una misurazione automatica, in cui il materiale di produzione viene rilevato e la misurazione viene effettuata direttamente. Si tratta di un vantaggio significativo che elimina la necessità di ricorrere a trigger esterni precedentemente richiesti, come sensori fotoelettrici.
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia