La nueva TwinCAT 3 Weighing Library (TF3685) permite integrar una báscula rápida y precisa para el pesaje directamente en el sistema de control de máquinas basado en PC, y resulta especialmente eficaz cuando se implementa con los terminales EtherCAT ELM35xx y EL3356. Al mismo tiempo, el filtrado de señales de alto rendimiento acelera las secuencias del proceso.
TwinCAT Weighing Library se centra principalmente en el proceso de pesaje dinámico. Esto resulta especialmente complejo en lo que respecta al filtrado de la señal, ya que el tiempo de pesaje influye considerablemente en el tiempo total de procesamiento de la máquina correspondiente. El filtrado de señales a alta velocidad con una precisión constante proporciona un resultado de pesaje más rápido, lo que optimiza los procesos de la máquina.
Sin embargo, una célula de carga y un sistema de captura de valor medido a través de terminales EtherCAT no constituyen una báscula, y ahí es exactamente donde entra en juego la biblioteca de PLC TF3685. También puede utilizarse para conectar entre sí varias células de carga y formar una báscula completa. Además, se adopta la escala de los valores medidos. Funciones como la puesta a cero y el tarado también están cubiertas por los nuevos bloques de funciones del PLC. Además de activar manualmente el pesaje, se puede realizar una medición automática, en la que se detecta el material de producción y se realiza la medición directamente. Se trata de una ventaja significativa que elimina la necesidad de activadores externos, como sensores fotoeléctricos e iniciadores.
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España