TwinCAT Machine Learning Creator di Beckhoff si rivolge agli esperti di automazione e di processo e aggiunge la creazione automatizzata di modelli di intelligenza artificiale al flusso di lavoro di TwinCAT 3. In questo modo gli utenti possono gestire da soli l'intero processo, dalla raccolta dei dati al modello allenato, senza alcuna competenza in materia di IA. Il modello finito è adattato in modo ottimale ai requisiti dell'ambiente di controllo real-time in termini di latenza e precisione.
Una delle applicazioni principali del versatile TwinCAT Machine Learning Creator (TE3850) è l'elaborazione di immagini con supporto IA per il controllo qualità. Questa, insieme a varie altre applicazioni, sfrutta la facilità e la standardizzazione della creazione di modelli IA per l'automazione attraverso la nostra piattaforma di sviluppo no-code. Non solo sfrutta standard, interfacce e best practice aperti, ma fornisce anche i modelli allenati nel formato standard aperto ONNX. Questi modelli IA ottimizzati dal punto di vista della latenza per le applicazioni di controllo sono stati appositamente adattati per funzionare sugli IPC Beckhoff e con i prodotti TwinCAT, sebbene possano essere utilizzati come modelli ONNX anche al di fuori del mondo dei prodotti Beckhoff.
Con TwinCAT Machine Learning Creator, che offre la creazione di modelli IA completamente automatizzati, il potenziale dell'intelligenza artificiale è ora disponibile per tutti, anche per le aziende più piccole, offrendo un vantaggio competitivo e le soluzioni tanto necessarie per la crescente carenza di competenze specialistiche. E per gli esperti di IA, questa soluzione serve a snellire notevolmente il loro carico di lavoro e a ridurre al minimo il potenziale di errore. La possibilità di accelerare i processi di sviluppo dei progetti offre un altro chiaro vantaggio, soprattutto perché lo strumento di sviluppo offre metodi ampi e trasparenti per visualizzare il comportamento dei modelli creati e confrontarli tra loro. Gli utenti possono anche beneficiare della generazione automatica di report, che supporta i processi di auditing per la creazione di modelli di IA. Un altro aspetto cruciale è che i dati specifici dell'applicazione richiesti rimangono protetti, poiché non lasciano l'azienda.
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia