SbloccaBloccaChiudi

TwinCAT Chat: l'innovativa tecnologia chatbot nell'ambiente di sviluppo TwinCAT

Maggiore produttività nella programmazione grazie al supporto dall'AI

Beckhoff sviluppa TwinCAT Chat Client per l'ambiente TwinCAT XAE. Ciò consente di utilizzare comodamente i Large Language Models (LLM), come ChatGPT di OpenAI, nello sviluppo di un progetto TwinCAT per aumentare la produttività nella programmazione dei controlli. Inoltre, si apre una potenzialità di ottimizzazione per il supporto diretto.

I Large Language Models vengono creati sulla base di una rete neurale e allenati con un gran numero di testi. Negli ultimi anni gli LLM sono diventati molto diffusi e vengono utilizzati per tutta una serie di compiti, ad esempio come base per chatbot o strumenti di traduzione.

TwinCAT Chat Client consente all'AI di automatizzare attività quali la creazione, l'aggiunta e persino l'ottimizzazione del codice, la documentazione e la riorganizzazione (refacturing). Implementato in TwinCAT XAE, questo client si collega al cloud host del rispettivo LLM (ad esempio, Microsoft AzureTM nel caso di ChatGPT), fornisce un'interfaccia utente e comunica con l'ambiente di sviluppo del PLC tramite l'Automation Interface. Tutto ciò è disponibile in una finestra di chat in Visual Studio in cui la funzionalità LLM è stata ottimizzata appositamente per gli utenti di TwinCAT 3, integrando ampiamente i contenuti specifici per TwinCAT.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/