Beckhoff réalise une avancée technologique innovante pour rendre les installations de production plus flexibles avec le No Cable Technology (NCT) pour le système de transport intelligent XTS. Cette avancée est rendue possible par l’utilisation d’un nouveau moteur module qui incorpore de l’électronique de transmission sans fil ainsi qu’une partie électronique montée sur le mover. Le NCT permet ainsi de transformer des modules moteurs (movers) XTS individuels en stations mobiles de manutention et de traitement.
Le système modulaire XTS a été étendu avec la technologie NCT qui permet la communication et le transfert d’énergie sans fil à un mover. Le matériel requis pour la technologie de transmission est totalement incorporé au module moteur, de sorte que les fonctionnalités existantes et l’installation compacte sont conservées. Aucune connexion ou ligne d’alimentation supplémentaire n’est nécessaire. Le contrôle du matériel sur le mover est entièrement mis en œuvre dans TwinCAT. Toutes les fonctionnalités connues de TwinCAT sont disponibles pour une mise en œuvre simple.
Le NCT révolutionne ainsi le suivi de qualité et la traçabilité des produits durant le cycle de production. La gestion de la communication gérée dans TwinCAT facilite la connexion entre capteurs et actionneurs. La communication des données est capable de fonctionner en temps réel et de synchroniser des événements à l’échelle du système avec une précision de l’ordre de la µs en connexion avec EtherCAT. Cela ouvre de nouvelles possibilités de solutions pour l’utilisateur, notamment dans la manipulation, l’usinage et la mesure des produits parallèlement à leur transport, et aussi à l’adaptation des machines de production à lots variables :
- Diverses séquences de mouvements peuvent être mises en œuvre sur le mover lui-même, par exemple pour aligner un produit.
- Le mover devient un système de manipulation avec des pinces électromotrices, des aimants de levage ou des ventouses à vide qui peuvent prendre, transférer et déposer des produits.
- Le chauffage ou le refroidissement des produits pendant le transport est tout aussi possible que la mesure en ligne.
- La communication intégrée des données permet, par exemple, l’identification unique des movers, des boîtes à outils et des produits, ainsi que la surveillance de l’état et des processus des différents movers.
![Ms. Carine Larfouilloux](/media/pictures/contact/carine_larfouilloux.jpg)
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/