La commande sur base PC offre une plate-forme de pilotage centrale et ouverte, idéale pour mettre en œuvre des stratégies d’automatisation hautement efficaces, basées sur l’IoT. Elle interconnecte les machines, les installations et les lignes de fabrication de manière à exploiter les potentiels d’efficacité à travers tous les processus. À l’origine de cette approche se trouve le logiciel TwinCAT Cloud Engineering ; il offre un moyen simple aux utilisateurs de générer des instances TwinCAT et de commandes directes via le Cloud.
Avec TwinCAT Cloud Engineering les utilisateurs peuvent instancier et utiliser les produits TwinCAT Engineering et Runtime directement dans le Cloud. L’utilisateur y accède aisément via le site Web Beckhoff, c’est-à-dire qu’à part un navigateur, il n’a besoin d’aucun logiciel supplémentaire. Une fois enregistré, l’utilisateur peut même travailler avec l’environnement de développement TwinCAT à partir de plate-formes jusqu’alors non supportées, comme des tablettes.
De plus, TwinCAT Cloud Engineering peut être connecté à des systèmes de commande physique via un canal de communication sécurisé. L’utilisateur profite, de tous les avantages de l’architecture de commande TwinCAT ainsi que des possibilités de collaboration décentralisées via un référentiel de contrôle de code source. Par ailleurs, TwinCAT Cloud Engineering offre, en particulier pour les débutants, des aides afin de se familiariser avec l’environnement TwinCAT.
De plus, TwinCAT Cloud Engineering permet aux utilisateurs de transférer leur architecture TwinCAT complète dans le Cloud. L’unique différence par rapport à la procédure conventionnelle réside dans l’utilisation d’une machine virtuelle au lieu d’un PC d’ingénierie local. Ainsi, l’utilisateur n’est pas contraint de s’accoutumer à un nouvel environnement logiciel, mais peut continuer à travailler dans l’environnement de développement habituel. Un autre avantage est qu’il n’a plus besoin d’installer et de conserver sur son propre PC de multiples versions logicielles, adaptées aux différentes générations de machines. Au lieu de quoi, il peut employer diverses instances TwinCAT Cloud Engineering avec différentes versions logicielles auxquelles il accède à distance, selon ses besoins. Les fichiers de projet sont stockés dans un référentiel de contrôle de code source qui est accessible directement à partir de TwinCAT Engineering.
Travail d’équipe efficace avec contrôle de code source
Dotés des outils modernes de contrôle de code source, des systèmes basés sur Git peuvent être connectés sans problème et utilisés pour gérer le projet d’automatisation. À ce niveau, la fonction multi-utilisateur de TwinCAT permet d’accéder de manière simple et directe au référentiel de contrôle de code source sans avoir besoin de connaissances poussées. En effet, avec TwinCAT Cloud Engineering, il suffit d’intégrer un serveur Git dans l’instance ou d’utiliser un service Cloud séparé, basé sur Git, pour que plusieurs utilisateurs puissent travailler en parallèle sur plusieurs instances.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/