TwinCAT Cloud Engineering como base para conceptos de automatización altamente eficientes basados en Internet of Things

Smart Engineering directamente en la nube

Como plataforma de control central y abierta para todas las funciones de la máquina, PC-based Control soporta de forma óptima la implementación de conceptos de automatización altamente eficientes basados en Internet of Things. Las máquinas, plantas y líneas de producción pueden conectarse en red de tal manera que se puedan aprovechar los potenciales de eficiencia en todos los procesos. En este contexto, el nuevo TwinCAT Cloud Engineering permite un Engineering sencillo de todas las instancias y controladores directamente en la nube.

TwinCAT Cloud Engineering permite que los productos de Engineering y de tiempo de ejecución TwinCAT existentes se instancien y utilicen directamente en la nube. El acceso se realiza de forma sencilla a través de la página web de Beckhoff, es decir, no se necesitan más componentes de software que un navegador web. De esta manera, los usuarios registrados pueden incluso trabajar con el entorno de desarrollo TwinCAT a través de plataformas anteriormente inadecuadas, como un tablet PC.

El acoplamiento de hardware de control físico a las instancias de TwinCAT Cloud Engineering generadas se realiza a través de un canal de transporte seguro. Los usuarios se benefician sin restricciones de todas las ventajas de la arquitectura de control TwinCAT, así como de las opciones de colaboración descentralizada a través de un Source Control Repository. Para los nuevos usuarios en particular, la instancia de TwinCAT Cloud Engineering proporciona una base ideal y completa para dar los primeros pasos en el entorno TwinCAT.

Con TwinCAT Cloud Engineering ahora existe la opción adicional de transferir completamente la arquitectura TwinCAT a la nube. La única diferencia con respecto al procedimiento convencional es el uso de una máquina virtual en lugar de un PC de ingeniería local. Esto ofrece la ventaja de que el usuario no tiene que acostumbrarse a un nuevo entorno de software, sino que puede seguir trabajando en su entorno de desarrollo familiar. Tampoco es necesario instalar y mantener diferentes versiones de software adaptadas a la generación individual de la máquina en el PC propio. En su lugar, se pueden utilizar diferentes instancias de TwinCAT Cloud Engineering con diferentes versiones; el acceso es remoto y según las necesidades. Como repositorio de proyectos se utiliza un Source Code Control Repository, al que se puede acceder directamente desde TwinCAT Engineering.

Trabajo en equipo eficiente mediante Source Control

Utilizando modernas funcionalidades de Source Control, los sistemas basados en Git pueden conectarse fácilmente y utilizarse para gestionar el proyecto de automatización. La función TwinCAT Multi-User permite un acceso sencillo y sin fisuras al Source Control Repository sin necesidad de conocimientos técnicos especiales por parte del usuario. Para ello, con TwinCAT Cloud Engineering, se puede utilizar tanto un servidor git integrado en la instancia como un servicio cloud separado basado en git para facilitar el trabajo colaborativo en múltiples instancias con múltiples usuarios.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/