倍福基于 PC 的控制技术一直受益于自动化技术与 IT 技术的深度融合。例如,倍福最近为其工业 PC 搭载了最新一代工业级处理器、高质量和需求优化的闪存,以及 Windows 11 长期服务版。
最新一代 CPU 包括 Intel Atom® x6 处理器、第 11 代 Intel® Core™ i 和 Core™ i U 处理器、第 12 和 13 代 Intel® Core™ i 处理器以及第 5 代 Intel® Xeon® 处理器。这些新型 CPU 带来了显著的性能提升,使得我们能够在保持相同计算能力的情况下,打造出性能更为强大的控制器,或者实现硬件成本的降低。
采用 10 纳米制程工艺的新型 Intel® Core™ i 处理器具有极高的创新潜力,在性能和效率方面实现了重大飞跃。此外,处理器还可以与 TwinCAT Core Boost 协同工作。就搭载第 11 代处理器的超紧凑型工业 PC C6025 和 C6030 而言,该技术甚至可以在极小的机身内实现。通过 TwinCAT Core Boost,可以根据需要单独配置每个处理器内核的时钟频率,因此它们无需再以相同的时钟频率运行。用户可以针对实时传输和用户模式应用定义每个内核的时钟频率; 还可以在加速模式下持续实时运行各个内核。应用层面的显著优势在于,单个或多个处理器内核的计算能力可提高 50%,或者可以使用性价比更高的经济型 CPU。ATX 工业 PC 中搭载的第 13 代 Intel® Core™ i 处理器(最多 24 个内核)与 TwinCAT Core Boost 的完美结合带来了额外的优势。这些处理器采用了性能核 + 能效核组合的混合架构设计,而 TwinCAT 可以轻松区分这两种内核,从而能够最大程度地发挥它们的性能潜力。
当面对复杂操作环境中的数据存储挑战时,倍福的工业级固态硬盘(SSD)展现出了出色的可靠性和性能。它们采用了 3D TLC 闪存,通过固件配置以 pSLC 模式运行。该模式确保了 50,000 次以上的写入周期和高达 5200 MB/s 的写入速度,从而延长了使用寿命。
确保有效利用 IT 技术最新发展成果的关键因素在于其长期可用性。这同样适用于我们采用的 LTSC 版本(长期服务频道)Windows 操作系统。目前,我们的工业 PC 使用的是 Windows 10 IoT 企业版,并且未来仍将持续使用,但届时我们还会引入 Windows 11 IoT 企业版这一最新的 Windows 平台。
产品

Ms. Vivian Wang
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072
中国
+86 21 6631 2666
+86 21 6631 5696
press@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/