La tecnología de control basada en PC de Beckhoff ha aprovechado constantemente la convergencia entre la automatización y las tecnologías de la información (TI). Ejemplos actuales de esta convergencia incluyen el uso de las últimas generaciones de procesadores estándar del sector, memoria flash de alta calidad optimizada para las demandas industriales y la versión de Windows 11 con disponibilidad a largo plazo.
Las últimas generaciones de CPU incluyen los procesadores Intel Atom® x6, la 11.ª generación de los procesadores Intel® Core™ i y Core™ i U, la 12ª y 13ª generación de los procesadores Intel® Core™ i y la 5ª generación de los procesadores Intel® Xeon®. Permiten aumentar considerablemente el rendimiento y, por tanto, aumentar la potencia de los controladores o reducir los costes del hardware manteniendo la misma capacidad de cálculo.
Los nuevos procesadores Intel® Core™ i, cuya estructura tiene un tamaño de 10 nm, ofrecen un potencial de innovación especialmente elevado, que se traduce en un salto significativo en rendimiento y eficiencia. Además, permiten utilizar TwinCAT Core Boost. En el caso de los PC industriales ultracompactos C6025 y C6030 con procesadores de 11.ª generación, puede incluso implementarse en un factor de forma extremadamente pequeño. Con TwinCAT Core Boost, la frecuencia de reloj de los núcleos del procesador puede configurarse individualmente y según las necesidades, por lo que ya no tienen que sincronizarse todos a la misma velocidad. La velocidad de reloj puede definirse para cada núcleo para la transmisión en tiempo real y las aplicaciones en modo usuario. También es posible hacer funcionar núcleos individuales de forma continua y en tiempo real, en lo que se conoce como modo turbo. Las ventajas de la aplicación incluyen hasta un 50 % más de capacidad de cálculo para uno o varios núcleos de procesador o la posibilidad de utilizar CPU más rentables. Los procesadores Intel® Core™ i de 13.ª generación (con hasta 24 núcleos) utilizados en los PC industriales ATX ofrecen ventajas adicionales junto con TwinCAT Core Boost gracias a su arquitectura híbrida con núcleos de rendimiento y eficiencia, que pueden diferenciarse fácilmente en TwinCAT.
Las SSD (unidades de estado sólido) industriales de Beckhoff ofrecen una fiabilidad y un rendimiento excelentes a la hora de almacenar datos en entornos operativos difíciles. Se utilizan memorias flash 3D TLC, que funcionan en modo pSLC con una configuración de firmware. Este modo permite una larga vida útil con más de 50 000 ciclos de escritura y una velocidad de escritura de hasta 5200 MB/s.
El factor crucial a la hora de recurrir a los últimos avances informáticos es su disponibilidad a largo plazo. Esto también se aplica al sistema operativo de Windows, que se utiliza en su versión LTSC (Long-Term Servicing Channel). Windows 10 IoT Enterprise está disponible actualmente, y seguirá estándolo, pero en el futuro se le unirá Windows 11 IoT Enterprise, la última plataforma de Windows.
Products

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España