Beckhoff, 2020 yılında 923 milyon Euro’luk küresel gelir elde etti. Bu da Şirketin 903 milyon Euro ciro elde ettiği bir önceki yıla göre ciroda %2'lik küçük bir artışa denk gelmektedir. Bu, koronavirüs pandemisi nedeniyle çok zorlu bir yılda, piyasalar ve endüstriler arasında PC tabanlı kontrol teknolojisinin yüksek kabulünün kayda değer bir başarısı ve kanıtı olmuştur. Şirket, dünya çapında 4,500 mevcut çalışana sahiptir.
- 2020'de küresel satışlar: 923 milyon Euro (+%2)
- Dünya çapında 4.500 çalışan (+%3,5)
- Araştırma ve geliştirme yatırımları: 70 milyon Euro
- Uzun süren koronavirüs krizine rağmen büyüme
Hans Beckhoff “Tüm sektör için zor bir iş yılı olmasına rağmen, yıllık satışlarımız %2 artışla 923 milyon Euro’ya yükseldi. Bu o kadar da kötü değil ve bizler bundan memnunuz" dedi ve ekledi “2021 için, ufukta şu anda iki haneli büyüme oranlarıyla çok olumlu bir iş gelişimi görmekteyiz. Küresel ekonomi şu anda birçok iş sektöründe çok dinamik bir büyüme yolunda! Bu nedenle, üretim kapasitelerimizin büyümesi ve verimliliğin artması bu yıl özellikle önem arz etmektedir. Ayrıca araştırma-geliştirme ve eğitim alanındaki yatırımlarımıza tam bir yoğunlukla devam edeceğiz."
Üretim kapasitelerinin devam ettirilmesi ve genişletilmesi
Beckhoff, koronavirüsle ilişkili riskleri en aza indirmek için salgının başlangıcından bu yana mümkün olan en iyi ihtiyati önlemleri alıyor ve o zamandan beri şirketin faaliyetlerinin %100'ünü kısıtlama olmadan sürdürebiliyor. Yönetici sahip: "Çalışanlarımız için çalışma saatlerinde herhangi bir azaltma yapmadık ve yapmayı da planlamıyoruz; tam kapasite ile çalışıyoruz". Daha güçlü bir büyüme beklendiği için Beckhoff 2021'de bireysel ürün yelpazesi için üretim kapasitelerini %30' a kadar genişletmeyi planlıyor.
Beckhoff Çin güçlü bir satış gelişimi sağlıyor
2020, kuruluşundan bu yana Çin Beckhoff iştiraki için gelir açısından yaklaşık %28'lik etkileyici bir büyüme ile en başarılı yıl oldu. Beckhoff Çin şimdi şirketin toplam gelirinin %20'sine katkıda bulunuyor. Rüzgar türbinleri, güneş modülleri ve pilleri üreten makineler ve genel makine mühendisliği burada temel başarı faktörleridir.
Diğer ülkelerde değişken satış gelişimi
Almanya ve Avrupa'daki işletmeler, esas olarak seri makine yapımı için teslimat ve ihracattaki düşüşten kaynaklanan tek haneli bir gelir düşüşü görmüştür. Bunun başlıca nedeni sermaye malları sektörüydü. Kuzey Amerika bir önceki yılın seviyesinde sonuçlar elde etmiştir. Hans Beckhoff, "Genel olarak, küresel gelişmeler hafif bir artışa yol açtı ancak son yıllarda alışık olduğumuzdan daha az büyümeye yol açtı" sonucuna varmaktadır.
Dünya çapında genişleme
Beckhoff yılmadan satış ağını genişletmeye devam etmiştir. ABD'de Beckhoff, geçen yıl Houston'da yeni bir Proses Endüstrisi Teknik Merkezi açmıştır. Bu, şirkete küresel olarak önemli bir petrol ve gaz üretim merkezinde bir şube vermiştir. Proses endüstrisindeki iş bu ofis konumundan daha da genişletilecektir.
Danimarka'da Beckhoff kendi yeni merkezine taşınmıştır. “Amacımız her yerde müşterilerimize yakın olmak. Bu yüzden satış ağlarımız sürekli genişliyor ve yoğunlaşıyor." diyen şirket sahibi şöyle devam ediyor: “Yerel kimliği daha da güçlendirmek için dış şubelerimizdeki kendi binalarımıza giderek daha fazla yatırım yapıyoruz."
PC Control modern aşı üretimini mümkün kılar
PC tabanlı kontrol teknolojisi günümüzde özellikle biyoteknoloji ve medikal teknoloji sektörlerinde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Beckhoff teknolojisi bu amaç için idealdir ve birçok şirket tarafından pandemi sırasında acil ihtiyaç duyulan malları üretmek için kullanılmaktadır. Spektrum, hayati solunum cihazlarının geliştirilmesi ve üretiminden teşhis ve testlere, tıbbi maskelerin ve diğer kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) üretimine kadar değişir. Başka bir örnek olarak, aşı üretimi ve dolumu için bir makine üreticisi de Beckhoff'un PC tabanlı kontrol teknolojisine güvenmektedir.
Ürün inovasyonları
Yaklaşan Hannover Messe Digital Edition'da tüm Beckhoff ürün ve teknoloji alanlarında yenilikler ve daha ileri gelişmeler sunulacak. Endüstriyel PC'ler için yeni, daha güçlü CPU'lar, performans ve maliyet açısından optimize edilmiş yeni G/Ç sinyal tipleri ve Veri Yolu Terminalleri yer alacaktır. Ek önemli noktalar, standart döner devrenin yanı sıra doğrusal aralıkta ve ilgili sürücülerde yeni genişletilmiş motor serilerini, XTS ve XPlanar hareket sistemlerinde heyecan verici genişlemeleri ve kapsamlı yeni TwinCAT yazılım işlevlerini içerecektir. İnovasyon listemiz kapsamlı ve heyecan verici!
Endüstriyel uygulamalar için makine öğrenimi
Yapay zeka, Beckhoff kontrol teknolojisinin güncel bir özelliğidir. Hannover Messe 2019'da Beckhoff, Makine Öğreniminin (ML) TwinCAT 3 otomasyon yazılımına entegrasyonunu duyurmuştu. Geçen yıl, Beckhoff etkili bir beta aşamasına ve çok başarılı bir piyasa lansmanı gerçekleştirmiştir. İlk müşteriler halihazırda Beckhoff çözümünü kullanmaya başlamıştır. Buradaki özel özellik ML modellerinin doğrudan TwinCAT gerçek zamanlı ortamında çalıştırılmasıdır. Bu nedenle, bir makinedeki uygulama alanları ile ilgili herhangi bir sınır yoktur.
GAIA-X - bir Avrupa veri ekosistemi
4 Haziran 2020'de Fransız ve Alman ekonomi bakanları GAIA-X veri girişimini sundu. Beckhoff, girişimin yaklaşık 20 kurucu üyesinden biri. GAIA-X'in temelinin atılmasında kilit rol oynayan Beckhoff Kurumsal Yöneticisi Gerd Hoppe, "Amaç, buluttan veri hizmetleri için net genel kullanım haklarına sahip tek tip bir arayüz tanımlamaktır ." diyerek şöyle devam ediyor:" GAIA - X, Amerikan ve Asyalı hiperölçeklerin baskınlığına Avrupalı bir cevap yaratmayı amaçlıyor. Bu yaklaşımın otomasyon teknolojisi uygulamaları için de faydalı olacağını düşünüyoruz.” demiştir.
Sürekli yüksek düzeyde tutulan çırak ve öğrenci sayıları
Beckhoff için yüksek eğitimli uzmanlar büyük önem taşımaktadır. Şirket her yıl yaklaşık 90 stajyer ve 90 öğrenci işe almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisine rağmen Beckhoff Otomasyon'daki kursiyer ve öğrenci sayısı değişmedi.
Lise öğrencilerine yönelik kariyer keşif günleri, stajlar ve bilgilendirme etkinlikleri "Dijital Gençlik Programı" kapsamında Beckhoff Otomasyon'da dijital formatlarda sunulmaya devam ediyor. Beckhoff'un son yıllarda güçlü bir şekilde desteklediği Hannover Messe'i ziyaret etmek için öğrenciler ve okullar için alternatif bir program da bulunuyor.
Gütersloh kampüsü
Beckhoff Otomasyon, 2010 yılında başladıklarından bu yana Gütersloh'ta uygulama entegre çalışmaların önemli bir destekçisi olmuştur ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte, geleceğe yönelik mühendislik mesleklerinde her yıl ortalama 30 civarında öğrenci eğitmektedir. Şirket, Bielefeld UAS'ı Gütersloh kampüsünde çeşitli profesörlüklerle desteklemektedir. Daha önce ise, Gütersloh kampüsü sadece üniversitenin bir eğitim lokasyonuydu; 24 Mart 2021'den bu yana, kampüs Ostwestfalen-Lippe'nin en büyük uygulamalı bilimler üniversitesinin yasal olarak kurulmuş bir lokasyonudur.
Mr. Volkan Yücel
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Akkom 3. Blok Kelif Plaza 4. Kat
34768 Ümraniye İstanbul
Türkiye
+90 532 111 4 225
press@beckhoff.com.tr
www.beckhoff.com/tr-tr/