Beckhoff Automation ha generato un fatturato globale di 923 milioni di euro nel 2020. Ciò corrisponde a una leggera crescita del fatturato del 2% rispetto all'anno precedente, in cui l'azienda ha raggiunto un fatturato di 903 milioni di euro. In un anno molto difficile a causa della pandemia di coronavirus, questo è un successo degno di nota e la prova dell'alta accettazione della tecnologia di controllo basata su PC in tutti i mercati e settori. L'azienda impiega attualmente 4.500 persone in tutto il mondo.
- Fatturato globale 2020: 923 milioni di euro (+2%)
- 4.500 dipendenti in tutto il mondo (+3,5%)
- Investimenti in ricerca e sviluppo: 70 milioni di Euro
- Crescita nonostante il protrarsi della crisi di coronavirus
“Nonostante siastato un anno difficile per l’intero settore, il nostro fatturato annuale è aumentato del 2% portandosi a 923 milioni di euro. Si tratta di un risultato complessivamente positivo, del quale siamo soddisfatti”, afferma Hans Beckhoff e continua: “Nel 2021 si profila un andamento molto positivo, attualmente caratterizzato da tassi di crescita a due cifre, e l’economia mondiale ha intrapreso un percorso di crescita estremamente dinamico in molti settori! Ecco perché quest’anno è fondamentale potenziare la nostra capacità produttiva e incrementare la produttività. Inoltre, continueremo a investire a pieno ritmo in ricerca, sviluppo e formazione”.
Garanzia della produzione e potenziamento delle capacità
Beckhoff Automation ha adottato sin da subito le migliori precauzioni possibili per ridurre al minimo i rischi associati al coronavirus e da allora è stata in grado di salvaguardare in pieno le attività dell’azienda. “Non abbiamo mai ridotto l’orario di lavoro e non abbiamo intenzione di ridurlo nemmeno in futuro, lavoriamo a pieno ritmo”, spiega il titolare e amministratore unico. Poiché ci attendiamo un’ulteriore forte crescita, la capacità produttiva delle singole aree di prodotto verrà aumentata del 30% nel 2021.
Fatturato in forte crescita per Beckhoff China
Con una crescita intorno al 28%, nel 2020 l’affiliata Beckhoff China ha realizzato il fatturato maggiore di sempre coprendo, da sola, il 20% del fatturato complessivo dell’azienda. A trainare questo successo sono stati soprattutto gli impianti a energia eolica, le macchine per la produzione di moduli solari e batterie così come l’industria meccanica nel suo complesso.
Andamento variabile delle vendite nei singoli paesi
L’attività in Germania e in Europa hanno registrato un lieve calo, essenzialmente dovuto alla contrazione delle forniture nel settore della produzione in serie di macchinari. Ciò è dovuto principalmente al settore dei beni d'investimento. In Nord America abbiamo ottenuto un risultato pari a quello dell’anno precedente. “Nel complesso, gli sviluppi a livello mondiale ci hanno permesso di ottenere un leggero incremento del fatturato, ma tuttavia leggermente ridotta se comparata a quella a cui eravamo abituati negli ultimi anni”, conclude Hans Beckhoff.
Espansione mondiale
Beckhoff ha continuato imperterrita ad ampliare la rete di vendita. Negli Stati Uniti, l'anno scorso Beckhoff ha aperto un nuovo Process Industry Technical Center a Houston. Questo dà all'azienda una filiale in un centro di produzione di petrolio e gas importante a livello mondiale. Il business nell'industria di processo sarà ulteriormente ampliato da questo ufficio.
In Danimarca, Beckhoff ha trasferito in una nuova sede centrale. “Il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai nostri clienti, ovunque nel mondo. Per questo le nostre reti di vendita vengono costantemente ampliate e capillarizzate”, spiega il titolare dell’azienda, e continua: “nelle nostre filiali estere investiamo in misura crescente in edifici di proprietà per rafforzare ulteriormente l’identità locale”.
I sistemi di controllo basati su PC consentono l’attuale produzione di vaccini
La tecnologia di controllo basata su PC ha una vasta gamma di applicazioni, attualmente soprattutto nei settori biotecnologico e medtech. La tecnologia Beckhoff è perfetta a questo scopo ed è utilizzata da numerose aziende per produrre i beni più richiesti durante la pandemia. La gamma spazia dallo sviluppo e dalla produzione dei dispositivi respiratori salvavita alla diagnostica, ossia alla produzione dei test, fino alla fabbricazione delle mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione individuale (DPI). Anche un costruttore di macchinari per la produzione e il riempimento dei vaccini si affida ai sistemi di controllo basati su PC di Beckhoff.
Novità sui prodotti
Durante l’ultima Hannover Messe Digital Editionabbiamo presentato novità e sviluppi in tutte le aree di prodotto. Nuove CPU a prestazioni ancora più elevate per PC industriali, nuovi tipi di segnale I/O e morsetti bus ottimizzati in termini di potenza e costi, nuove serie di motori ampliate in ambito rotativo standard e lineare comprensive dei relativi azionamenti, interessanti ampliamenti dei sistemi di movimentazione XTS e XPlanar come pure numerose nuove funzioni del software TwinCAT. L’elenco delle novità è lungo e molto interessante!
Machine Learning in campo industriale
L’intelligenza artificiale (IA), o meglio il Machine Learning (ML), ossia l’apprendimento automatico, è uno dei punti di forza dei sistemi di controllo Beckhoff. All’edizione 2019 della Fiera di Hannover, Beckhoff annunciò l’integrazione del Machine Learning nel sistema di controllo di TwinCAT 3. Nell’ultimo anno Beckhoff ha portato a termine con successo la fase beta e il lancio sul mercato. La soluzione Beckhoff è già in uso presso i primi clienti. La sua particolarità è l’esecuzione dei modelli di ML direttamente nell’ambiente in tempo reale di TwinCAT. Dal punto di vista dei campi di applicazione all’interno della macchina non vi sono limiti di sorta.
GAIA-X: un ecosistema europeo per i dati
Il 4 giugno 2020 i ministri dell’economia francese e il suo omologo tedesco hanno presentato l’iniziativa sui dati GAIA-X. Beckhoff è uno dei 20 membri fondatori dell’iniziativa Gaia-X. “L’obiettivo è quello di definire un’interfaccia uniforme con chiare autorizzazioni d’uso generali per i servizi di dati del cloud”, spiega Gerd Hoppe, Corporate Management di Beckhoff, che ha contribuito in misura determinante alla creazione di GAIA-X. “Con GAIA-X desideriamo fornire una risposta europea al predominio americano e asiatico. Riteniamo che questo approccio sia utile anche per le applicazioni nel campo dell’automazione”.
Apprendisti e studenti universitari sempre molto numerosi
Beckhoff attribuisce la massima importanza alla disponibilità di personale specializzato altamente qualificato. Per questo, ogni anno l’azienda accoglie circa 90 apprendisti e 90 studenti universitari. Nonostante la pandemia, il numero degli apprendisti e degli studenti universitari presso Beckhoff Automation è rimasto invariato.
Le giornate dedicate ai diversi ambiti professionali, gli stage e gli eventi informativi per gli studenti vengono organizzati da Beckhoff Automation in formato digitale nel quadro del “Digital Youth Program”. Inoltre, studenti e scuole hanno a disposizione un programma alternativo che prevede la visita della Fiera di Hannover, fortemente sostenuto da Beckhoff negli ultimi anni.
Il campus di Gütersloh ottiene il riconoscimento ufficiale
Beckhoff Automation è stata una forte sostenitrice del corso di laurea integrato nella pratica di Gütersloh sin dalla sua introduzione nel 2010 e, insieme all’Università di Scienze Applicate di Bielefeld, ogni anno forma in media 30 studenti nelle professioni ingegneristiche orientate al futuro. L’azienda sostiene la Bielefeld UAS con diverse cattedre presso il campus di Gütersloh. Finora il campus di Gütersloh non era che un distaccamento dell’Università, ma dal 24 marzo 2021 è stato riconosciuto ufficialmente come una sede della più grande Università di Scienze Applicate dell’Ostwestfalen-Lippe.
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia