Le système de transport intelligent XTS de Beckhoff permet le convoyage dynamique et individuel de produits grâce à des movers se déplaçant indépendamment les uns des autres sans collision. Les movers peuvent être positionnés de manière dynamique sur des trajectoires de géométrie spécifique au client. Pour la fonction de visualisation associée, il est désormais possible de créer une interface IHM adaptée à partir d’une configuration existante en un seul clic.
L’interface IHM est automatiquement reliée à tous les paramètres essentiels pour la mise en œuvre par le client et peut directement afficher les positions en temps réel de l’ensemble des movers dans le système. Avec son architecture à 3 niveaux, elle peut être facilement utilisée, avec d’autres IHM ou des images de synthèse lorsque cela est nécessaire. Il est ainsi facile schématiser de manière très réaliste l’intégralité de l’installation.
De plus, l’IHM simplifie le diagnostic de l’installation ainsi que la localisation de certains movers particulièrement dans des circuits complexes, par un marquage en couleur. Elle s’avère aussi efficace pour réaliser des simulations.
Products
![Ms. Carine Larfouilloux](/media/pictures/contact/carine_larfouilloux.jpg)
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/