Con dos nuevas funciones y dos paquetes tecnológicos adicionales, Beckhoff agiliza la aplicación específica de TwinCAT 3 CNC (TF5200) para el mecanizado por electroerosión (EDM) y la fabricación aditiva. Estas últimas funciones incluyen la adaptación en línea y la interpolación extendida, además de un paquete tecnológico para procesos aditivos y otro para máquinas de EDM por hilo y por penetración.
TwinCAT 3 CNC Online Adaption (TF5262) ofrece interfaces TcCOM de integración de módulos específicos del cliente para el control en línea de las funciones de interpolación:
- El control dinámico del contorno (DCC) compensa los errores de contorno derivados de la deformación física de la caja de herramientas modificando la trayectoria del punto central de la herramienta basándose en los elementos de contorno actuales y anteriores. Tanto el factor de normalización como la dirección de compensación y el factor de compensación se calculan conjuntamente dentro del objeto TcCOM.
- La función de compensación de radio de la herramienta ofrece una compensación en línea del radio de la herramienta basándose en factores como el radio actual de la herramienta, la posición de la trayectoria y la tangente de la trayectoria. También admite la interpolación de dos trayectorias.
- El ajuste geométrico del avance se utiliza para calcular un factor de anulación de avance para conseguir un avance superficial constante.
TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation (TF5263) permite la interpolación de dos trayectorias, lo que permite describir dos contornos independientes en un único canal NC, lo que resulta especialmente ventajoso para los procesos de erosión por hilo del EDM. Con el acoplamiento cónico, la sincronización de las trayectorias 1 y 2 también sirve para compensar los bloques adicionales insertados por la compensación del radio de la herramienta. La conexión originalmente programada entre las dos rutas se mantiene inalterada.
TwinCAT 3 CNC AM Plus (TF5291) es un paquete tecnológico para procesos aditivos. Su vista previa de contornos ampliada pone a disposición del PLC los elementos de contorno programados con antelación y puede activarse en el programa NC o a través de la interfaz del PLC. El TF5291 también permite acceder a datos dinámicos futuros, como posiciones de ejes, velocidades y aceleraciones, a intervalos configurables.
TwinCAT 3 CNC EDM Plus (TF5292) es un paquete tecnológico especial para máquinas de EDM de erosión por hilo y de penetración. Combina funciones procedentes de los modelos TF5262, TF5263 y TF5292 con compensación cilíndrica para el EDM de erosión por hilo, un único ciclo en tiempo real por canal y estrategias de retracción para el EDM de penetración.
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España