LösenAnheftenSchließen
mx-system-einsatz-profilbearbeitungsmaschine-schirmer-stage-lowres

28.02.2024

Profilbearbeitung automatisiert mit der modularen Automatisierungslösung MX-System

Unser MX-System im Einsatz an der Maschine

Wir laden Sie herzlich ein, den Stand der Schirmer Maschinen GmbH (Halle 3, Stand 217) auf der Fensterbau Frontale vom 19. bis zum 22. März in Nürnberg zu besuchen. Neben anderen Innovationen des Spezialisten für Profilbearbeitungsmaschinen können Sie dort erstmalig unser MX-System in einem PVC-Bearbeitungszentrum erleben. Im Livebetrieb der Maschine zeigen wir Ihnen gern, wie die schlanke Systemlösung aufgebaut ist und wie sowohl Maschinenbauer als auch Endanwender davon profitieren können.

Bei der Registrierung zum kostenlosen Messebesuch unterstützt Sie Ihr Ansprechpartner im Beckhoff Vertrieb gern.

Das MX-System

Mit dem MX-System haben wir die Automatisierung ganz neu gedacht. Alle Aufgaben und Eigenschaften eines klassischen Schaltschranks sind in einem modularen IP67-geschützten Baukastensystem verpackt, das direkt an der Maschine montiert werden kann. Der Zeitaufwand für die Planung und den Bau von Maschinen reduziert sich für Hersteller enorm, während Endanwender von verkleinerten Stellflächen und einem optimierten Betrieb profitieren.