Seit 1996 prägt TwinCAT die Welt der Automatisierung – mit TwinCAT 3 bereits in der dritten Generation. Die aktuellen Entwicklungen rund um die Automatisierungssuite TwinCAT, wie beispielsweise Features und Eigenschaften des neuen Build 4026 oder die Produkte TwinCAT 3 Autotuning und die TwinCAT 3 Weighing Library stellen Ihnen unsere Produktexperten in diesem Video vor.
Weitere Informationen zu diesem Video
TwinCAT 3 Build 4026
Mehr Flexibilität in der Automationsentwicklung durch Modularisierung und Erweiterungen
TE5960 | TwinCAT 3 Autotuning
Autotuning steht für die einfache Inbetriebnahme und Optimierung von Servoachsen in Maschinen. Auf Knopfdruck ermittelt der Servoverstärker in Sekundenschnelle alle wesentlichen Parameter der Applikation.
TF3685 | TwinCAT 3 Weighing Library
Die TwinCAT 3 Weighing SPS-Bibliothek erlaubt es, insbesondere mit den I/Os der EtherCAT-Klemmen ELM35xx und EL3356, eine Waage für die Gewichtsmessung in die PC-basierte Maschinensteuerung zu integrieren. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf dem Prozess des dynamischen Wiegens. Dabei ist die Signalfilterung besonders anspruchsvoll, da die Wiegezeit maßgeblich die Gesamtprozesszeit der Maschine beeinflusst. Eine schnelle Signalfilterung bei gleicher Präzision bedeutet folglich ein schnelleres Gewichtsergebnis, was sich dann in schnelleren Maschinen widerspiegelt.