Das XTS von Beckhoff ist ein hochflexibles und effizientes Transportsystem, das vor allem in der Automatisierungstechnik eingesetzt wird. Das XTS besteht aus einem modularen Schienensystem und magnetisch angetriebenen Movern, die eine präzise Positionierung und schnelle Bewegung von Objekten erlauben. Durch die freie Positionierbarkeit der Mover und die Möglichkeit, diese unabhängig voneinander zu steuern, ist das XTS besonders für komplexe Montage- und Handhabungsaufgaben geeignet. Um extrem hohe Lasten bewegen zu können ist es möglich, zwei XTS-Systeme äußerst kompakt parallel zu schalten, sodass sich das Gewicht auf mehrere Mover gleichmäßig verteilen lässt.