LösenAnheftenSchließen
vision-if-design-award-stage-lowres

19.04.2023

Beckhoff Vision-Hardware mit iF Design Award ausgezeichnet

Mit Beckhoff Vision kann die Echtzeit-Bildverarbeitung problemlos sowohl in neue als auch in existierende Steuerungsumgebungen integriert sowie optimal mit allen Maschinen- und Anlagenprozessen synchronisiert werden. Dabei wird die historisch strikte Trennung zwischen Vision und Automatisierungstechnik durch die Systemintegration in allen Umgebungen weiter aufgehoben. Zugleich überzeugen die Beckhoff Vision-Komponenten durch robustes, ansprechendes Design sowie hohe Skalierbarkeit und Langzeitverfügbarkeit.

Das Vision-System erhielt in diesem Jahr die höchste Auszeichnung des iF Design Awards 2023 und gehört damit zu den 75 besten Einreichungen, die aus knapp 11.000 Beiträgen mit Gold ausgezeichnet wurden. Die Jury, bestehend aus 133 unabhängigen internationalen Experten, begründete ihre Entscheidung wie folgt:

“The strong but sensitive type: Beckhoff Vision system combines the precision of a laboratory instrument with the robustness of an industrial machine. These products are all about control, and this is reflected in the solidly attractive design language.”

Neben dem Vision-System erhielten auch der Industrieroboter-Baukasten ATRO sowie das MX-System zur schaltschranklosen Automatisierung einen Award.

Der iF Design Award wird jährlich von der ältesten, unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben. Seit 1954 ist der Award ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Er prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur, Professional Concept, User Experience (UX) und User Interface (UI).