pcc-zf-stage

2025年3月10日

高速資料通訊、智能診斷助力大幅提升生產效率

PC-based 控制與 EtherCAT 引領線控底盤技術新紀元

作為汽車零組件領域的全球領導者,ZF 憑藉其創新與永續技術,始終走在移動變革的最前沿。作為線控底盤系統(chassis-by-wire systems)的先驅,ZF 正在為其線控剎車產品佈署同樣的先進製造技術,以實現更快速、高效且高品質的生產。ZF 在其中國廠區的生產線中,配置了多條具有精密核心製程的裝配線。為應對相關的挑戰,該產線採用倍福完整的產品組合與全套解決方案。

倍福為 ZF 新生產線提供的自動化解決方案,採用配備 TwinCAT 軟體的高效能 C6675 控制櫃式工業電腦,並整合搭載 XFC 技術的EtherCAT I/O 模組、AX5000AX8000 系列伺服驅動器,以及 XTS 智能輸送系統。ZF 中國區電磁閥芯部門先進製造工程負責人卜鈺琳(Bu Yuli) 證實了這套 PC-based 控制技術的無縫整合效率:「導入倍福解決方案後,我們首先觀察到電磁閥芯的生產週期從每單位 2.6 秒顯著縮短至 2.4 秒。這項改善代表生產力的大幅提升,而這僅透過改用 Beckhoff 控制器與 EtherCAT 通訊技術即可實現。」

倍福 XTS 智能輸送系統,大幅提升 ZF 中國廠區的生產效率。
倍福 XTS 智能輸送系統,大幅提升 ZF 中國廠區的生產效率。

倍福 PC-based 控制技術採用工業級標準,運用多核心處理器等標準 PC 硬體,在此案例中更透過高效能 x86 架構實現卓越運算能力。這使系統能同時處理複雜控制任務與大型資料庫,並滿足先進工業自動化的高效能需求。結合 EtherCAT 的超高速即時回應與高速資料傳輸特性,先前因訊號互相干擾造成的延遲現象也獲得顯著改善。更重要的是,過採樣技術(oversampling technology)和 TwinCAT 3 Scope 分析工具有助於快速識別潛在可優化項目,有效縮短程式開發過程中的瓶頸時間。

平台整合與成本優化

「這套基於 PC 的控制平台不僅能無縫整合製造執行系統(Manufacturing Execution Systems, MES)與物聯網應用,更可與 ZF 測試系統完美協作。ZF 先進製造工程部門測試負責人石文杰(Shi Wenjie) 解釋道:「此平台化的解決方案不僅簡化系統建置與維護流程,還顯著節約成本,更全面提升整體營運效率。

ZF 選擇 C6675 控制櫃式工業電腦用於此生產線,正是基於其標準化與模組化的硬體設計,可以根據需求靈活實現配置與升級。其高效能特性同時意味著,原先分散的軟體系統,如資料擷取、分析與運動控制,如今可整合至 C6675 單一控制器中,從而降低總體成本。此外,透過 TwinCAT Interface for LabVIEW™ 或倍福 I/O 模組與伺服驅動器,如今也能實現過去需依賴其他控制平台才能執行的任務。展望未來,基於 AI 的品質檢測工具也將透過 TwinCAT 3 Machine Learning 進行整合,進一步提升生產效率。

多個使用者協同高效調試

隨著越來越多機械與設備功能透過軟體實現,由多組程式團隊共同開發控制程式與進行調試作業,已成為目前常態標準模式。這種模式在調試過程中可能會帶來多重挑戰,例如版本控制系統的存取限制、設備端的軟體狀態與本地端不一致,以及因無法回溯的變更而導致的錯誤。「我們大規模產線經常需要多名工程師協同進行整合與調試,過去確實存在協作難題。」生產線開發部門的先進製造工程負責人田曉飛(Tian Xiaofei)補充說明。

倍福 AM8000 伺服馬達搭配單電纜技術(OCT),同時確保了高度動態的運動性能。
倍福 AM8000 伺服馬達搭配單電纜技術(OCT),同時確保了高度動態的運動性能。

TwinCAT 支援多個使用者調試功能,允許多名工程師同時在同一專案中作業,且無需具備版本控制的特定知識。版本控制功能已內建於標準工作流程中,能將目前專案狀態自動傳送至目標系統,並建立包含所有變更紀錄的歷史軌跡——包括使用者名稱、時間戳記及每項變更的註解說明。「透過多個使用者調適功能,我們在調試階段不僅提升了效率,更節省了時間。歷史紀錄功能更能協助我們追蹤程式的全程變更。」田曉飛(Tian Xiaofei)肯定說道。

XTS 實現靈活高效的組裝作業

ZF 先進製造部經理施一辰(Shi Anton)表示:「我們已在多條產線導入倍福 XTS 智能輸送系統,在確保靈活性與效率的同時,完成關鍵零件的組裝作業。XTS 動子可獨立、精準且快速定位,使我們能夠實現高品質的零件組裝。更重要的是,可獨立控制的動子能讓生產線進行動態配置。透過載入不同配方參數,動子可停留於預定位置,實現生產線上產品的一鍵式轉換。此外,XTS 的特殊拓撲支援功能有助於實現緊湊產線設計,並最大化廠房空間利用率。」

在裝配過程中,即便僅有少量產品可能存在缺陷,即時檢測技術仍至關重要,以確保煞車控制系統的可靠性。XTS 透過對動子位置與速度的精準控制,有效提升檢測效率。動子靈活的運動模式能將缺陷產品送向分析站進行人工檢測 —— 這是傳統輸送系統難以實現的優勢。ZF 先進製造經理李皛(Li Xiao)解釋道:「採用 XTS 系統,顯著提升我們產線的生產靈活性。既可透過運動控制功能使我們實現更短的生產週期,也可透過程式化的彈性確保了不同位置間的流暢轉換。XTS 寬敞的載料空間與多功能布局,讓我們能在不需將產品從載具上移除的情況下,測試更複雜的生產流程。」 「我們也看到未來 XPlanar 平面磁懸浮輸送系統在改善現有組裝與製造流程方面的發展潛力。然而,我們仍需更多時間驗證其於特定應用場景的適用性。」

結論

ZF 表示,倍福 PC-based 控制技術,特别是 XTS 技術,在線控底盤產線中展現了卓越的效能表現與適應性。憑藉更快的週期時間、高效的平台整合、多個使用者調試以及先進的控制功能,ZF 在生產力和產品品質兩方面都取得了顯著的提升。「ZF 致力持續創新,透過整合 XPlanarTwinCAT VisionMX-System 及 XFC 等新技術,全面提升未來產線的競爭力與適應性。」李皛(Li Xiao)總结道。