各个XTS 动子都具有独自的运动轨迹,不仅可以替换传统的输送带,还能实现整个系统的创新设计。这个机电一体化系统的核心部分是软件。因此可以取代以前复杂的机械解决方案,同时也能够轻松实现设备的后续改造和复制。XTS 软件可以支持用户实现从仿真到参数设置,从应用编程到系统诊断等各种任务。
集成的 XTS 仿真功能可以简化设备设计工作

即使我们对 XTS 的应用进行仔细的规划和计算,但仍然会有一些问题无法解决,而这些问题只有通过功能测试才能弄清楚。然而,XTS 项目规划工具让你能够在不使用硬件的情况下检查很多问题:顺序控制、功耗、生产速度等等。集成的 XTS 仿真功能也可以简化设备设计工作。它们让用户能够通过 XTS 模块化系统装配任何所需的轨道布局,检查随后与(现有)设备设计的整合情况,并验证应用顺序。在开发过程中,所有参数(如 XTS 轨道布局、XTS 动子数量等)都可以根据需要进行调整,直到找到最佳解决方案。生成的程序代码可以用于物理硬件。这种工作流程的并行化处理可以显著加快设备的设计速度,并缩短设备的上市时间。
XTS 软件工具支持简单配置

倍福通过各种软件工具简化了 XTS 应用的项目规划。这些软件工具已经包含在 XTS 软件的功能组件范围内。XTS Tool Window 以一目了然的结构汇总显示所有组件,是用户的中心联系点。实用的功能包括
- XTS Simulation Builder,用于创建轨道布局和生成仿真项目,
- XTS Configurator,用于设置硬件和它的参数,
- XTS Live View 和 XTS Viewer,用于实现图形化显示。
XTS Configurator 和 XTS Simulation Builder 引导用户通过可视化完成 XTS 应用的参数设置。因此,XTS 动子在硬件设置或仿真中的运动只需几分钟即可实现。由于集成了 XTS Live View,用户可以非常轻松地可视化整个系统并理解程序顺序。再加上内置的诊断功能,可以及时、快速地纠正错误。因此,可以特别容易地验证应用程序的无故障运行。借助 XTS Viewer 可以在显示屏上实时观察 XTS 动子的运动。用户不需要在系统附近。即使是应用中有很多 XTS 动子,也可以总是使用简单的功能让用户概览所有信息,单独跟踪每个动作。
运动功能块助力减少开发工作

不同的 XTS 应用需要不同的运动轨迹,从简单的线性运动到高度复杂的运动序列。XTS软件中的预制功能块可以让用户特变方便地实现这些运动。这样的好处是,动子在开发中就像一个标准的伺服轴。可以使用所有成熟的运动控制功能,如飞锯、电气设备和凸轮盘,TwinCAT 中的功能扩展可满足典型的 XTS 要求。它们包括
- XTS 动子自动避免碰撞功能
- 简化的同步运动功能
- 使用换轨布局和
- 使用特殊功能,如 XTS Track Management。
XTS 硬件和软件组件的诊断功能是系统的另一大优势。TwinCAT 中已经具备很多系统参数,无需额外的传感器,并且可以使用集成的功能块库轻松进行分析。
TwinCAT 3 功能
TwinCAT 扩展组件 TF5850 | TwinCAT 3 XTS Extension 中对所描述的 XTS 功能进行了汇总。还包括用于避免 XTS 动子碰撞的软件扩展组件 TF5410 | TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance 的授权。

TF5850 | TwinCAT 3 XTS Extension
XTS 磁驱柔性输送系统中的 XTS 动子沿着特定的轨道布局单独移动。TF5850 XTS 扩展包是用于使用 XTS 并将其集成到 TwinCAT 3 环境中的基本软件包。用户可以继续受益于 TwinCAT 和 XTS 的广泛可能性。安装程序包括所有驱动程序和工具,以便高效和直观地使用 XTS。

TF5410 | TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance
TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance 可选软件包能够在使用 TwinCAT 3 NC PTP 运行多个线性移动和/或相互跟随移动的轴时主动规避碰撞。底层算法可确保维护与前一个轴之间的最小距离。通过这种方式,TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance 能够有效预防多台电机发生碰撞,例如这些电机使用相同的轨道。除主动规避碰撞外,TF5410 还可用于允许多个轴以可控方式成组运行,例如当通过 XTS 磁驱柔性输送系统执行线性运动时。