TwinCAT MTP
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
TwinCAT MTP
借助模块化自动化方案,可以轻松灵活地实施和调整过程装置。那些多年来一成不变、缺乏灵活性的自动化系统在流程工业中正逐步被淘汰,退出历史舞台,定制化和柔性生产才是未来流程工业大势所趋。MTP 是一个可以充分利用过程装置(从规划到运行)的全面优化潜力的方案。因此,MTP 是开发面向未来的自动化系统的关键组成部分。
模块类型包(MTP)方案被嵌入在 TwinCAT 软件平台的 TwinCAT MTP Runtime 和 TwinCAT MTP Engineering 产品中。TwinCAT 开发环境包括一个项目管理库,其中 TwinCAT MTP 开发被作为其自身的项目类型集成在库中。项目类型支持模块的通用定义,在此基础上可以在编程之前生成 MTP 文件。现有信息可以通过一个开放的 API、MTP 导入或 DEXPI 导入进行处理。此外,这些信息还可用于自动生成 PLC 和 HMI。
MTP 项目管理中的后续修改将通过项目自动同步的方式高效集成。只需在预配置好的状态机中对所提供功能的实际过程逻辑进行编程即可。
最后,项目会被激活,进而通过 OPC UA 将已定义接口的变量自动提供给 POL 系统。
以下交互式图形解释了从使用 TwinCAT MTP 开发模块到将其逐步集成到过程装置中的完整流程。接下来,我们将通过一系列精心制作的短视频展示 TwinCAT MTP 在过程控制系统各个层级中的应用场景。
在本应用案例中,味之素集团旗下的 Ajinomoto Omnichem 公司和倍福成功展示了如何使用模块类型包解决方案实现工业设备的自动化。
图中所示过程装置的一个特点是使用了 MTP 中枢。在该应用中,过程装置的所有模块都在倍福中央控制系统上实施。基于 PC 的控制技术支持在独立的 PLC 程序中实施这些模块,并将它们分别提供给 POL。借助这种架构设计,无需调整控制系统即可改变过程装置的结构,系统会自动识别当前所连接的模块。MTP 方案的即插即操作特性简化了 POL 的重新配置,从而显著缩短了转换时间。
An MTP (Module Type Package) is a communication interface between a higher-level control system (e.g. process control system) and a modular plant. The MTP describes the interface of visualization, provided services and other features of a module, so that a simple orchestration of the modules to form a complete plant can be done easily and quickly in the higher-level control system.
An MTP (Module Type Package) is a communication interface between a higher-level control system (e.g. process control system) and a modular plant. The MTP describes the interface of visualization, provided services and other features of a module, so that a simple orchestration of the modules to form a complete plant can be done easily and quickly in the higher-level control system.
TwinCAT 3 XCAD Interface 是 ECAD 工具与 TwinCAT 3 之间的接口的最新版本。它基于标准化的 AutomationML(AML)格式,使得在 ECAD 工具中创建的 I/O 拓扑结构能够轻松导入到 TwinCAT 中并实现自动创建。这样减少了手动传输至 TwinCAT 所需的工作量,有效避免了潜在的错误风险,进而提升了开发过程的整体效率。
OPC UA is a platform-independent, service-oriented communication architecture for reliable, secure and multisupplier data transport from the production level to the production planning and ERP system or to the cloud.