开放式控制解决方案助力实现跨系统通信
倍福为昆明船舶设备集团有限公司下属的昆船智能实施的自动化试验、存储立体仓库项目在帮助他们提升系统效率的同时,还体现了智能制造特点。倍福开放、紧凑的控制技术是该项目成功实施的关键。
昆船智能技术股份有限公司(简称昆船智能)隶属于中国船舶集团下属的昆明船舶设备集团有限公司。现有职工 1800 余人,其中专业技术人员 1000 余人,资产总额近 30 亿元(人民币)。公司主要业务包括仓储及电子商务物流自动化设备和系统的开发、设计和系统集成。昆船智能是先进制造业和现代服务业深度融合的新型企业,在中国自动化物流系统行业确立了领导品牌地位,他们先后采用倍福技术开发了滑靴式分拣设备、交叉带分拣设备、多层穿梭车、环形穿梭车、AGV 等设备。

昆船智能在承接自动化试验、存储立体仓库项目时,公司决定将其也用作现代物流仓库的试验场。新的总装集配中心主要用于总装车间设备零部件的仓储配送,项目目标是实现产品零部件的规范化管理,提升信息化管理水平。昆船智能经公司相关部门领导的商讨,选择倍福作为其控制系统供应商,以提高其自身电控产品平台的丰富多样性,同时探索类似高级语言编程,以及基于 PC 平台在整线控制上的性能。
系统架构及控制功能
在最终配置中,数据库服务器和调度服务器处于系统架构高层,负责生产数据管理及与MES、ERP系统的交互、调度任务下发等。本地 PLC 控制器、堆垛机单元及其它系统处于平级控制。称重单元、辊道输送系统、二维码识别系统、外观检测系统、操作员终端作为本地 PLC 控制器的子系统,受本地控制器的控制。
系统功能分为出入库控制、物料查询、物料管理等单元。在入库过程中,托盘通过叉车搬运到入口处,并放置到通过 PLC 控制的辊道输送系统上。当辊道输送系统移动这些货品时,系统会读取托盘上含有货品信息的二维码,控制器将二维码信息传输给下一个辊道。扫码后的托盘首先进入到外观检测区域进行外观体积的检测,根据不同的体积进入不同的辊道,然后,托盘移至地上衡进行称重,这些体积重量信息被添加到托盘信息中,调度系统根据这些信息选择合适的货位来存放托盘。
基于 PC 的开放式控制技术简化通信过程
辊道输送机的控制基本都是基于逻辑控制,比较简单,相对来说,仓储设备与上位层系统之间的通信显得较为复杂。系统的控制难点包括如何能够稳定地进行设备间的数据交互,系统出现故障后如何能够快速恢复等。相对于传统 PLC 控制,CX2020 嵌入式控制器支持所有这些过程,并无需使用额外的 PC 设备。

据昆船智能介绍,与传统控制技术相比,倍福 PC 控制技术的优势在于设备的互通互联、高速性、高精度控制等方面。总体来说,PC 控制技术的系统开放性简化了项目中的通信。在这个项目中,通过在本地 PLC 中安装的 PROFINET 通信协议选件包实现与堆垛机单元的 PROFINET 通信;通过 Modbus TCP 选件包实现与二维码识别系统的数据交互是,通过安装 TCP/IP 选件包实现与外观检测系统的 UDP 通信。此外,控制器可以使用 TwinCAT Database Server 直接与数据库进行数据交互,将相关的重量、外观和尺寸信息等直接写入数据库中。嵌入式控制器可以与倍福控制面板 CP2912 结合,形成一个集成在控制柜中的紧凑型控制单元,无需使用单独的操作终端。
此外,PC 控制系统的互联互通性还体现在它支持 VPN 通信。客户的技术中心在市区,而仓库在工业园,两地之间距离有 10 多公里,当设备有问题时,客户可以从技术中心远程登录控制系统,方便指导现场人员对故障进行排查。
紧凑型 I/O 模块的使用降低硬件成本
“物流行业现在竞争激烈得很,对我们来说,降低成本是重中之重。相比我们以前使用的其他家系统相比,采用倍福的 16 通道高密度端子模块后,整体硬件成本降低了 30% 左右。”负责这个项目电控设计的杨新丽工程师说道。
系统一共设计了 5 个地上衡,它们通过 EL6631 PROFINET RT 控制器/设备都端子模块连接 EtherCAT 总线。“倍福 EtherCAT 网关模块配置灵活方便,我们之前使用的其他供应商的网关模块都需要使用独立的软件进行配置,而倍福的 EtherCAT 网关的配置可以通过 TwinCAT 软件方便、稳定地完成。”昆船智能公司负责项目调试的冯立源工程师说道。

高效开发缩短项目实施时间
倍福的软件和硬件可以分开开发调试,软件工程师不需要了解硬件就可以编写和调试程序。硬件工程师只需要按照点表要求把变量点与实际硬件点链接起来即可。专业化的分工使得工程师有更多的精力来优化系统;软件和硬件可以同时开工实施,到差不多时再结合起来联调,减少项目的实施周期。此外,当某个硬件通道损坏后硬件工程师只需把当前的变量链接解绑,重新绑定到另外一个通道即可,不需要修改运行程序的源代码。
程序的仿真运行也是 TwinCAT 的强项。“我们的软件在开发好后都需要先与 TIMMS VCCS 软件进行联机仿真调试,倍福在仿真运行这块确实做得好,我的电脑在装好 TwinCAT 后就成了一个算力强大的控制器,能够直接找到程序中的错误。”冯立源工程师解释说道。TwinCAT 支持所有 6 种 IEC 61131-3 编程语言,各种编程语言可以在一个项目中混用。梯形图(LD)编程语言的逻辑比较直观明了,可以用于控制辊道机;结构化文本(ST)编程语言用于实现 Modbus TCP 通信、UDP 调试和算术运算。
对未来的展望
随着智慧工厂、工业4.0概念的提出,未来的物流自动化也要朝着智能化、信息化的方向发展,昆船智能认为,传统的“黑盒子”PLC 控制是一个封闭的平台,无法实现所需的新功能,而基于 PC 的控制技术本身就是 PC 技术的一个分支,具备了在同一个平台上实现自动化、智能化和信息化融合的条件。“在这个项目中,我们看到了 PC 控制技术的巨大潜力,在下一个项目中,我们可能会考虑采用一台功能更强大的 PC 控制系统来替代目前的服务器工作,这样又可以帮我们节省两台服务器的开支。”杨新丽工程师总结说道。