O Dr. Karl Weber, especialista em comunicação industrial na Beckhoff Automation, foi nomeado para o IEEE SA Standards Board (SASB). Ele é um dos dois europeus entre os 24 especialistas IEEE SASB. Este Conselho do IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos), a maior associação profissional mundial de engenheiros elétricos e de tecnologia da informação, decide sobre todos os planos de projeto e aprovações de padrões.
O objetivo principal do IEEE SA é conduzir o progresso técnico ao longo de caminhos de sucesso por meio de regulamentações claras em padrões. O processo de desenvolvimento de padrões - supervisionado pelo SASB - é baseado em equilíbrio, abertura, procedimentos justos e consenso.
Apoiar o progresso por meio da padronização
Padrões de todos os tipos são usados diariamente e de várias maneiras, até mesmo centenas de vezes, bastando pegar um smartphone. De acordo com o Dr. Karl Weber: “A interoperabilidade baseada em padrões é evidente para nós e só se torna perceptível quando os padrões estão faltando e temos que fazer certas coisas de uma forma muito complicada ou quando os dispositivos não funcionam juntos. O desenvolvimento de eletrônica e software, em particular, requer uma expansão das atividades de padronização, algo que também tem sido realizado principalmente pelo IEEE. Os voluntários trabalham em cerca de 1.300 padrões e projetos relacionados. Graças ao seu compromisso, podemos administrar o caos criativo causado pelo rápido ritmo de desenvolvimento tecnológico. ”
Foco em novos projetos de padronização
Junto com outros 13 especialistas do IEEE SASB, o Dr. Karl Weber se concentrará na tarefa de incorporar novos projetos de padronização. O número desses projetos tem crescido continuamente nos últimos anos, com o número tendo mais que dobrado apenas nos últimos quatro anos. Isso vai gerar um impacto visível em áreas como a tecnologia de automação na segunda metade desta década. Esses longos prazos de entrega exigem que se defina agora o curso certo para o desenvolvimento futuro.
Experiência em automação bem-vinda
Os fornecedores de automação, especialmente a Beckhoff, contam com padrões sustentáveis de muitas áreas. E pelo contrário, mais grupos no IEEE também estão demonstrando interesse em aplicações industriais. Portanto, o fato de que os especialistas em automação são altamente valorizados no IEEE SA é um sinal geral muito positivo para Beckhoff.
Acima e além do IEEE SASB, o Dr. Karl Weber também está envolvido no que são conhecidos como comitês permanentes:
- Comitê de Auditoria (AudCom) - é onde as regras para o desenvolvimento de padrões são examinadas para garantir que os padrões sejam desenvolvidos de acordo com os procedimentos descritos no Estatuto do IEEE SA e no Manual de Operações do IEEE SA
- Comitê de Novos Padrões (NesCom) - este comitê é responsável por garantir que os projetos de padronização propostos dentro do IEEE sejam desenvolvidos corretamente, que nenhum padrão concorrente surja e que as partes interessadas estejam envolvidas de forma adequada no desenvolvimento de padrões
Além disso, ele é representante do Ministério Federal Alemão de Economia e Energia (BMWi) para o Programa de Engajamento do Governo em Padrões (GEPS), que assessora o IEEE SA e permite que governos de todo o mundo acessem os processos de padronização do IEEE.
Especialista em comunicações com muitos anos de conhecimento
O Dr. Karl Weber trabalha na padronização de fieldbus desde meados da década de 1980 e, para esse fim, também está envolvido na organização internacional de padronização para engenharia elétrica (IEC), entre outros. Após estudar ciência da computação e concluir o doutorado, trabalhou por 25 anos na área de comunicação em tempo real na Siemens. Ele se dedicou à comunicação Ethernet e contribuiu com sua experiência para uma ampla gama de projetos na indústria e na pesquisa (incluindo na Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique e no Instituto Fraunhofer (IOSB INA)). Desde 2013, o Dr. Karl Weber trabalha como especialista em comunicação industrial para Beckhoff e no EtherCAT Technology Group. Ele também está ativo no IEEE há 19 anos e agora é um membro sênior da organização.
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/