解除修正閉じる

メカトロニクス・オートメーションの実務統合型学士プログラム

職場
横浜オフィス(本社)
ベッコフオートメーション株式会社
ワークスペース
インターン/学習プログラム
開始
2025年8月

国際的な環境でキャリアをスタート!

「働きながら学位が取れるドイツ留学プログラム(メカトロニクス・オートメーション)」のご案内

技術、数学、コンピューターサイエンスに高い関心のある皆さま、最先端イノベーションの現場で働き、機械の自動化に携わりたい皆さまにお知らせです。ベッコフ製品を世界に広め、超高速PCを開発し、スマートな機械、ロボット、風力タービンをプログラムするため、ベッコフチームの一員になりませんか?この度開催の「メカトロニクス・オートメーションの実務統合型学士プログラム」に皆さまの創造力と技術力を広く募集いたします!

1980年創業のPC制御専業メーカでありEtherCATの開発元としてもよく知られるベッコフは、現在世界75カ国以上で5,700名を超える従業員を擁し、うち2,400名以上が学士以上の学位を取得しています。ベッコフの従業員は、独創性とオートメーションへの情熱を持つ革新指向の技術者です。この創造力と専門知識を様々な自動化プロジェクトや新技術・新製品開発に注ぎ込んでいます。皆さんもチームの一員として、明日のイノベーションを形作り、アイデアを現実のものにしてみませんか?ビーレフェルト応用科学大学のギュータースローキャンパスにて、英語で提供される実務統合型の学士課程は、メカトロニクスとオートメーションにおける理論と実践を融合したプログラムです。同大学で習得した理論的な知識は、ベッコフのドイツ本社および各国の子会社での実践に応用できます。多彩で刺激的なタスク、創造力を探求する自由、そして幅広い分野の専門家と協力して技術を習得する機会を提供します。

プログラムの実績

ベッコフオートメーションのドイツ本社では、2010年からビーレフェルト応用科学大学・ギュータースローキャンパスと連携して、メカトロニクスとオートメーションの実務統合型学士課程を提供しています。革新のパイオニアであるベッコフは、経済的に重要な地域であるギュータースローに同学のキャンパスを設立する上で重要な役割を果たしました。これまでに200名以上の学生が、本課程を修了しました。ベッコフの目標は、すべての卒業生の順調なキャリアのスタートを支援することです。本課程の修了者はベッコフへの入社資格が得られます。

2025年8月より、ベッコフの各国支社で実施するために計画された英語版の新プログラムが追加されます。本プログラムは、各国から才能ある学生をドイツで育成し、自国に戻って素晴らしいキャリアを構築するためのスキルと専門知識を提供することを目指し、実践的な学びと国際的な体験を組み合わせるユニークな機会を提供します。自国とのつながりを維持しながらオートメーション技術の未来を形作る貴重な学びの体験となります。

プログラムの概要

  • 期間:7学期(3.5年)
  • 学位:メカトロニクス・オートメーション学士(B.Eng.)
  • 開始日:2025年8月
  • 実践訓練場所:ベッコフオートメーション・ドイツ本社(フェアル)および日本支社(横浜・名古屋)
  • 学術訓練場所:ビーレフェルト応用科学大学 ギュータースローキャンパス
  • 概要:各学期は、実践学期と学術学期の両方で構成されます。実践学期はドイツでの研修に加えて、一部、日本支社でも実施します。実践学期の最初の3学期をベッコフ本社のフェアルで過ごし、コアオペレーションを学びます。4学期目以降は、プロジェクトや学士論文を含む実践学期を日本支社で実施します。学術学期は全てギュータースローキャンパスで実施されます。

プログラムのメリット・提供サービス

  • 刺激的なオートメーション技術の世界で実践経験を積む
  • 高度な技能を習得し国際的なネットワークの一員になる
  • 月給、有給休暇、旅費補助
  • 住居物件探しの支援
  • ベッコフ・ドイツ本社での体験と日本支社とのつながりを両立

応募要件

  • 高い英語力(ネイティブスピーカーまたはB2レベル)
  • 物理学および数学への理解
  • 技術および自然科学への関心
  • 論理的で体系的な問題解決能力
  • チームワークと国際協調性
  • 大学入学資格、専門大学入学資格、または同等の高等教育資格

オンライン説明会

以下にてオンライン説明会を開催します。ご興味のある方は以下のリンクよりお申し込みください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

Ms. 小川
人事部
横浜オフィス(本社)
ベッコフオートメーション株式会社
〒231-0062
神奈川県横浜市 中区桜木町1-1-8
日石横浜ビル18階