SbloccaBloccaChiudi

XPlanar controllabile da diversi PC industriali

Multi-computing per gestire il trasporto "levitante" di prodotti su scala globale

Il sistema di motori planari XPlanar di Beckhoff per il trasporto di prodotti tramite levitazione con un massimo di sei gradi di libertà è stato lanciato sul mercato nel 2018 e da allora le sue funzionalità sono state continuamente ampliate. Disponibile con un semplice aggiornamento del software, la nuova funzionalità di multi-computing consente ora la modularizzazione del sistema complessivo - e quindi un numero ancora maggiore di piastrelle e mover per sistema - per gestire applicazioni su vasta scala.

Con il multi-computing, il sistema complessivo può essere suddiviso in singoli sottosistemi, ciascuno controllato da un sub-IPC, per realizzare sistemi XPlanar particolarmente grandi e modulari. Ciò consente di distribuire in modo ottimale i compiti ad alta intensità di calcolo ai corrispondenti segmenti del sistema. Il passaggio dinamico di un mover tra due sottosistemi è garantito dalla comunicazione tra i vari IPC, mentre l'IPC principale controlla il funzionamento dell'intero sistema. È inoltre responsabile a livello centrale della programmazione delle applicazioni e della diagnostica, ovvero dell'utilizzo delle funzionalità già note di TwinCAT 3 XPlanar (TF5890). Non è richiesto l'accesso dall'applicazione agli IPC subordinati, né il trasferimento del mover durante il cambio di segmento, il che rende la creazione dell'applicazione e il funzionamento del sistema semplici come prima.

Con il multi-computing, il numero di mover e piastrelle di XPlanar all'interno di un sistema complessivo può essere aumentato fino a una quantità praticamente infinita. Oltre all'ampliamento del sistema di base, ulteriori possibilità di ottimizzazione derivano dalla modularizzazione della macchina, con la possibilità, se necessario, di accoppiare meccanicamente nuovi sottosistemi al sistema esistente. Inoltre, il sottosistema può essere integrato nel processo complessivo del sistema, semplicemente modificando il programma dell'IPC principale.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/