Nel 2018 Beckhoff Automation ha realizzato un fatturato mondiale di 916 milioni di euro conseguendo una crescita del 13% rispetto allo scorso anno. A questo successo hanno contributo in egual misura gli sviluppi tecnologici innovativi, l'incremento delle capacità produttive e l’espansione della rete vendita a livello mondiale.
- fatturato a livello mondiale 2018: 916 milioni di euro (+13%)
- 4.300 collaboratori a livello mondiale (+10%)
- attenzione continua allo sviluppo tecnologico
"Con un fatturato di 916 milioni di euro, nel 2018 abbiamo avuto un altro forte anno finanziario” afferma Hans Beckhoff, Managing Director. In linea con questa solida crescita, l'azienda ha sviluppato capacità in tutti i reparti in termini strutturali e di risorse umane, che oggi conta di 4.300 collaboratori in tutto il mondo."
Ampliamento dell’area produttiva
"Nel 2018 abbiamo ampliato i nostri stabilimenti di produzione per un totale di 40.000 m² tramite nuove costruzioni e l’acquisto di edifici. Al momento è in atto la loro messa in funzione", spiega Hans Beckhoff. "Con la nuova struttura dedicata alla produzione di schede elettroniche, che include una superficie di 11.000 m², abbiamo raddoppiato le nostre capacità nel settore della produzione primaria."
Strategia di espansione a livello mondiale
Beckhoff persegue una chiara strategia di espansione, investendo costantemente nell’ampliamento della propria rete di vendita mondiale. "Il nostro obiettivo è di crescere del 15% ogni anno", spiega il Managing Director. L’azienda ha ampliato la propria organizzazione commerciale in diversi paesi, sia realizzando nuove filiali, che incrementando le proprie risorse nelle sedi già esistenti. "La nostra nuova filiale di Taiwan è ora operativa, abbiamo fondato Beckhoff in Messico e, nella prima metà di quest’anno, ingloberemo il nostro attuale distributore coreano per creare Beckhoff Corea del Sud", aggiunge Hans Beckhoff.
Il 1 aprile 2019 Beckhoff Automation ha inoltre rilevato ADL Embedded Solutions GmbH con sede a Siegen. ADL è nota come specialista nel settore delle applicazioni “Deep Embedded” basate su schede madri e unità periferiche personalizzate. Lavorando a stretto contatto con i propri clienti, crea soluzioni integrate chiavi in mano personalizzate. Per molti anni ADL ha basato i suoi progetti sulle schede madri industriali Beckhoff. Questa collaborazione di successo trova adesso una sua coerente evoluzione nel progetto di acquisizione.
Beckhoff dispone ad oggi di 38 filiali e uffici di rappresentanza. L’azienda mantiene una presenza in 75 paesi in tutto il mondo attraverso una rete di distributori e proprie società di vendita.
Successo grazie alle innovazioni
Il continuo successo aziendale di Beckhoff è dovuto in particolar modo al suo rigoroso orientamento tecnologico, di cui la gamma di prodotti ne è l’evidente riflesso. Anche quest’anno, alla Fiera di Hannover sono stati presentati nuovi PC industriali ancora più potenti, terminali bus, moduli a bus di campo, tecnologie di azionamento e, naturalmente, nuove funzioni software. Quest’anno si contraddistingue in particolar modo anche grazie all’introduzione di tre prodotti rivoluzionari: il sistema di trasporto XPlanar, la tecnologia di comunicazione ultra-rapida EtherCAT G e i primi moduli software di apprendimento automatico nel settore dell’intelligenza artificiale. Hans Beckhoff spiega: "XPlanar, che abbiamo presentato a fine 2018, è un high-light tecnologico assoluto. La capacità del sistema di posizionare i mover in modo dinamico e flessibile, oltre al fatto che è senza contatto e quindi privo di usura e abrasione, rivoluziona la tecnologia di assemblaggio e packaging. Porta in vita il concetto di “tappeto volante."
Hans Beckhoff aggiunge: "Un’ulteriore innovazione riguarda il settore della comunicazione dati. Da molti anni, il sistema EtherCAT, originariamente inventato da Beckhoff, è uno standard di comunicazione consolidato in tutto il mondo grazie alle sue eccellenti prestazioni e stabilità. Ora è giunto il momento di fare un ulteriore passo avanti: EtherCAT G sfrutta la velocità di trasmissione a 1 GBit/s dello standard Ethernet, che nella variante EtherCAT G10 passa addirittura a 10 GBit/s. Con EtherCAT G e G10 raggiungiamo un nuovo livello di performance in grado di fornire ai nostri clienti un valido supporto per costruire macchine più efficienti e più performanti."
Un settore tecnologico dall’immenso potenziale innovativo per l’industria della produzione è l’intelligenza artificiale e in particolar modo il machine learning – come sottolineato anche dal tema della Fiera di Hannover 2019: Integrated Industry – Industrial Intelligence. "In fiera, Beckhoff ha presentato scenari applicativi per evidenziare concretamente ed esemplificare chiaramente i vantaggi del machine learning", spiega ancora Hans Beckhoff. Con TwinCAT Machine Learning è stata presentata una soluzione di apprendimento automatico in tempo reale integrata perfettamente nei sistemi di controllo. Con essa, i costruttori potranno disporre di una base per accrescere le prestazioni delle macchine, ad esempio tramite sistemi di manutenzione predittiva, ottimizzazione automatica dello svolgimento dei processi o identificazione automatica delle anomalie dei processi.
Formazione per i talenti di domani
Per assicurare lo sviluppo di nuove generazioni qualificate, Beckhoff è impegnata nella formazione dei giovani in numerosi settori professionali. Dal 2010, l’azienda punta inoltre su percorsi di studio, in collaborazione con l’Università di Bielefeld con sede presso il Campus Gütersloh, offrendo corsi di studio di Meccatronica/Automazione, Ingegneria economica, Tecnologie digitali, Product-Service Engineering e Logistica digitale. Questi programmi di studi ingegneristici orientati alla pratica si sono rivelati molto utili: attualmente sono 89 gli studenti in azienda e 129 giovani hanno concluso con successo il loro corso di studi e lavorano in vari dipartimenti dell’azienda. Per far fronte alla domanda di ulteriori qualifiche successivamente al corso di laurea, Beckhoff supporta nel Campus di Gütersloh anche i corsi master complementari in Automazione applicata e Ingegneria industriale all’Università di Scienze Applicate di Bielefeld.
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia